This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:输出电压有误具有中级阶跃

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540527/thvd1420-output-voltage-wrongly-has-mid-level-steps

部件号:THVD1420


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在 PLC 产品和 32x IO 模块中使用 TPT75176。 它们将 TPT75176 更改为我们的 THVD1420、但发现其输出电压具有中级阶跃、这将导致 CRC 错误。 他们不希望出现 CRC 错误。

它们使用一个 PLC 连接 32x IO 模块。 它们都使用 THVD1420。 对于 PLC(主器件)、THVD1420 具有 1k Ω 上拉和下拉电阻。 对于其他 32x IO 模块(从器件)、有 10k Ω 上拉和下拉电阻器。RS485 总线的开头和结尾也有 120 Ω 电阻器。

您是否知道存在中级步骤的原因以及如何解决该步骤以确保没有 CRC 错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    能否移除 C93 和 C94、然后将 C96 更改为 200pF?

    我猜 A 与 B 引脚的负载存在差异、这会导致 A/B 之间的压摆率偏斜出现差异 在 A 和 B 之间增加更多电容器有助于使其具有更高的线性度、而不是更像一个阶跃。

    - Bobby