This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:如何在操作系统上检查 PCI 配置寄存器映射?

Guru**** 2927140 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544263/tusb7340-how-to-check-the-pci-configuration-register-map-on-os

器件型号:TUSB7340


工具/软件:

尊敬的 AE:

    我们有一个 FW BIN 文件、希望将其与当前 TUSB7340 设置进行比较。

    是否有在操作系统中执行此操作的工具?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce:

       您的系统使用什么操作系统? 您可以对 Windows 系统使用 RW。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

        所以我可以使用 RW 工具检查寄存器、对吧?

         \

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、以下是 RW 的外观:

    好极了

    Brian