This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:符合 ISO 7367-2 /ISO 16750-2 标准

Guru**** 2612335 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544067/tcan4551-q1-iso-7367-2-iso-16750-2-compliance

器件型号:TCAN4551-Q1


工具/软件:

您好的团队、

TCAN4551-Q1 是否 符合 ISO 7367-2/ISO 16750-2 标准?

客户正在寻找    符合 ISO 7367-2/ISO 16750-2 标准的 CAN 总线控制器

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    TCAN4551-Q1 未经过 ISO 7367-2 或 ISO 16750-2 规范的合规性测试、也不声明符合数据表中的规范。  我不知道它是否符合其中任一标准的要求、客户需要自行运行认证测试。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的回复、那么我们的 CAN 总线控制器已经声明这两个合规性了吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    TCAN455x 系列器件是唯一一款未嵌入在我知道的 MCU 中的 CAN FD 控制器。  因此、我们没有任何声称符合 ISO 7367-2 或 ISO 16750-2 规范的独立 CAN FD 控制器。

    此致、

    Jonathan