请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4551-Q1工具/软件:
您好的团队、
TCAN4551-Q1 是否 符合 ISO 7367-2/ISO 16750-2 标准?
客户正在寻找 符合 ISO 7367-2/ISO 16750-2 标准的 CAN 总线控制器

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
TCAN4551-Q1 是否 符合 ISO 7367-2/ISO 16750-2 标准?
客户正在寻找 符合 ISO 7367-2/ISO 16750-2 标准的 CAN 总线控制器

谢谢