This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:真实性检查

Guru**** 2855850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542207/sn75176b-authenticity-check

器件型号:SN75176B


工具/软件:

您好、
我们正在尝试识别组件真实性
您能向我发送用于辨别 SN75176BP 生产日期代码的信息吗? BR 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个字符表示年份、第二个字符表示月份。

    底部图像表明器件可能是从 2023 年 10 月(组装日期)开始。  

    我浏览了我们的内部系统、顶部标记至少与 TI 在该时间范围内使用的格式相匹配、并且批次跟踪代码会显示在我的系统中。 这并不能证实他们是真实的,但似乎他们通过了我通常会看到的初始筛查。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    我们的一系列电路板上混合了两批组件。 这些组件的生产日期代码为 20NDCM(第一张照片)、 
    对我们来说、代码似乎不正确。 通过此代码、组件会变热并无法正常工作。 多年来、我们的电路板采用 BOM 中规定的 SN7576B 制造。 您能帮助我们清楚地识别这批产品的情况吗? BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、

    第一个图像看起来与 TI 的命名结构不匹配。  

    我们使用 2 个字符来表示年份和月份、然后使用 4 个字符来指定批次跟踪、最后使用一个字符来指定组装地点。  

    第一张图片上的“M"顶部“顶部标记没有意义。 我们不使用“0"…“… 1 月至 10 月 1-9 日。 然后在剩下的几个月内获得 B C。 没有“0"个“个月。  

    字符总数也与 TI 的字符计数不匹配。

    “导入“也不会像其他装置或上图所示那样出现在引脚 1 上。

    最后、TI 标识看起来太弯曲了... 我们的标识通常是更明确/更锐利的边缘  

    您是否向授权卖家购买了这些商品?

    日期代码(2022 年)似乎表明了这是在疫情期间组装的、当时短缺非常严重。 这可能是在这段时间内猖獗的许多假冒产品之一。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分析。

    我们不直接购买、而是仅通过 EMS 购买。

    我们正在继续与我们的供应商进行研究。

    我会告诉您零部件供应商的姓名。