This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:布局审核 (&P)

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538639/sn65hvd10-sch-layout-review

部件号:SN65HVD10


工具/软件:

尊敬的团队:  

您能帮助查看以下 sch 和版式吗? 谢谢!

在一个项目中将应用 3 个解决方案。  

e2e.ti.com/.../RS485layout-revieww.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    对于所有电路板:

    1) RS485 布线的阻抗应与预期电缆的特性阻抗匹配(RS485 通常使用 120 欧姆、但 CAT5 电缆例如使用 100 欧姆)。  

    2) RS485 布线应匹配长度 (尤其是电路板 23)。 您希望 A 和 B 引脚从器件引脚到电路板连接器的距离相同。  

    3) 尽量保持 A/B 布线彼此平行,它们是差分引脚,如果它们彼此更靠近,则可用于抵消 EMI

    板 23:

    可能会遇到较弱的接地平面、因为它会穿过顶部的细小金属层。 我建议尝试移动 3.3V 布线、以防止其窒息 GND 引脚、并可能在更靠近器件的 GND 引脚的位置添加更多 GND 过孔。

    引脚 8 是 Vcc 引脚、您在原理图中有去耦电容器、但我在实际引脚旁边没有看到。  

    电路板 14:

    我建议先断开此处的顶部迹线(红色)、然后在分割点的左侧放置一个过孔(橙色)。 对于去耦电容器、您需要避免“T"或“或“Y"分裂“分裂。 采用 Y/T 连接会降低电容器的效率。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby!!

    已更新布局作为您的建议、我可以让您支持仔细检查这一点吗?  

    e2e.ti.com/.../RS485-layout-review_2D00_0718.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我只能在数据表中看到 Icc(无负载)。 客户想了解负载的功耗。 您有这些数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    对于电路板 14 和 23、我没有看到 A/B 引脚之间存在端接电阻器(通常为 120 欧姆)。 只想确保这些电路板是位于通信的终端节点、还是位于中间的某个位置? (终端节点通常端接)或者如果通信都在一个方向上(一个驱动器)、则只需将终端放置在最远的接收器节点上。

    我只能在数据表中看到 ICC(无负载)。 客户想了解负载的功耗。 您有此数据吗?

    我们没有此数据、因为加载可能会因客户系统和频率而异。

    https://www.ti.com/lit/ta http/sszt689/sszt689.pdf?ts = 1752877506500&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    本应用手册将指导您进行一些计算。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、  

    14 块和 23 块电路板都是通信中的中间节点、客户已在电路板的两端(如 SOC 板)添加了 120 Ω 匹配电阻器。

    此布局是否还有任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    一个微小的布局建议。 (如果不进行更改,可能仍然可以正常工作,但我仍然建议尝试使 GND 更干净)

    它们可能会将布线向上和向右移动、以便为 GND 平面留出更多空间(布线有点细小)。

    在 GND 焊盘附近添加更多过孔以提供更低的电感。 (我在下面表示为红点)

    我们希望尝试使到引脚的 GND 路径的电阻尽可能小。  

    - Bobby