This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:电流合规性测试 — 抖动/从校正/未滤波

Guru**** 3023810 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539738/dp83869evm-etherent-complience-test--jitter-salve-unfiltered

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO、 DP83869

工具/软件:

您好:

我们使用 DP83869EVM 进行 ECT 测试 — 从器件/未滤波、并且无法将 EUT 和链路伙伴设置为正确的模式。 我们将使用 Tektronic OSCi。 MSO70404。 我也有看 snla239 pdf 和它不是 hlep ,这个测试是不可用的。

我们的问题是、我们将 EUT(从器件)设置为模式 3、将链路伙伴(主器件)设置为模式 2。 我们正在测量 TX_TCLK。 默认情况下、exp .pin 中不支持该 TX_TCLK、因此我们在该引脚上激活接收器/发送 125MHz(寄存器 170h)。 我们真的 Sii 125MHz ,但这个信号不同步,他们正在移动.. 有什么想法吗? 您能否说明一下、我应使用什么寄存器顺序/值来正确设置 EUT 和链路伙伴(通过 USB-2-MDIO)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:  

    DP83869EVM 不支持从器件抖动未滤波测试。 这是因为器件在没有任何额外抖动的情况下不会在外部提供 TX_TCLK。 此外、设置器件发送测试模式 3 的间接测试不会给出结论性测试结果。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您建议使用什么作为测试设置来测试从模式下的抖动?

    抖动/从服务器/未过滤 — 我不理解。 应该可以根据 DS /应用手册中的说明进行操作、因为可以通过寄存器在外部提供 TX_TCLK。 但为什么没有应用手册说明这有额外的抖动、因此它不用于 ECT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加问题,如果不支持抖动 — Salve / Unfilled,我想确认抖动的情况是否属实 — 主模式-未过滤。 根据 SNLA239d、它似乎受支持。 时钟信号没有额外的抖动。 中的 SNLA239D 是指如何将 PHY 设置为正确的模式 2。 但我认为这是错误的。 在输出引脚处、未设置 125MHz 、而是设置 25MHz。 此外、没有规定必须进行 4 次(每对)此测量、因此需要 4 种不同的寄存器设置。 还是我误会了一些人的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:  

    不支持抖动从模式/未滤波模式、因为 DP83869 通过增加过多的抖动来向外部引脚提供 TX_TCLK 信号。 支持抖动主器件未滤波测试。 当 TX_TCLK 不可用时、PHY 需要输出测试模式 2 并间接测量抖动。 合规性测试不要求进行四次测量。 相反、只需要在一个通道上进行测量。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在我更加困惑,因为:

     -我们的声明是>抖动 — 支持主器件-未滤波。 但这需要输出端有 125MHz CLK。  否则、ECT 无法 在模式 2 中执行测试 (ECT 选项给出错误 — 预期时钟频率为 125MHz)、输出端设置基准时钟 25MHz(reg 170H)。 有关 125MHz 的要点也在 Textronic 选件的 TDSET3 手册中说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:  

    我为这个混乱而道歉。 我已经在那里编辑了我的答案。 您是对的、需要输出 125MHz。 但是、SNLA239D 仍然正确。 使用文档中的脚本将在 MDI 线路上为您提供所需的信号。 170h 的寄存器信息无关紧要、因为该寄存器配置在 CLK_OUT 引脚上输出哪个信号、因此基准时钟应为 25MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、如果是 25MHz ... ECT 测试无法运行 SNLA239D 中的 SO 语句不正确。 我正在为 Tektronix 示波器使用 TDSET3 选项。 如果我查看此选项的手册、则说明清晰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这适用于您可以访问 TX_TCLK 的情况。 您无法访问 TX_TCLK、因此请参阅以下步骤:

    请注意、此测试在替代方法中不会出现故障、因为它使用近似来计算抖动。  

    此致、
    j