This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:QFN 封装的焊接问题

Guru**** 2829245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545791/dp83822i-soldering-issue-with-qfn-package

器件型号:DP83822I


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用您的器件 DP83822IRHBR(我们的器件型号 A5Q20006571) 、但 QFN 封装存在问题(我们需要优化焊接)、

我们的问题:

1.针端是否完全可焊接? (根据 IPC,可能并非总是如此)

2. 是否完全可焊性只能出现在销头的下侧?

我们在您的数据表中找不到这些问题的答案、因此我们希望您澄清这个问题并向我们发送您的 声明 (最好是使用数据表/文档,我们可以在其中找到这些信息)。

我们很乐意收到您的短时间反馈。

提前感谢您

祝你一切顺利、

Ewelina Mucha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请参阅数据表的第 132 页。 它显示了 DP83822 的完整阻焊层布局。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    布局不是问题,我们需要输入器件的引脚需要完全焊接(整个引脚在器件的侧面)。

    在 IPC 中,第 8.3.13 点下的 610 描述了问题(有些器件的引脚配置没有外露引脚,也不需要引脚的连续可焊接表面)。  

    您的器件具体规格如何? (需要将引脚完全焊接,是否需要将整个引脚全部焊接在器件侧面?)

    您能给我们发送 有关该问题的任何数据表规格吗?

    谢谢、

    Ewelina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    请遵循以下应用手册:
    https://www.ti.com/lit/an/slua271c/slua271c.pdf?ts = 1753812948735

    此致、
    j