This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:在 DP83620 复位事件期间 CLK_OUT 信号的行为。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539843/dp83620-behavior-of-clk_out-signal-during-dp83620-reset-event

器件型号:DP83620


工具/软件:

在 RMII 主模式下(CLK_OUT_EN =高电平)、当 DP83620 处于复位状态(即 N_RESET =低电平)时、CLK_OUT (RX_OUT、TX_OUT) 时钟参考输出信号的行为方式。

在 DP83620.Reset =低电平事件期间、 CLK_OUT (RX_OUT、TX_OUT) 输出信号是否悬空? 拉至低电平/高电平? 请描述。

如果  CLK_OUT (RX_OUT、TX_OUT) 输出信号 未悬空、您是否可以建议使用 SPDT 多路复用器/开关来协助进行 CLK_OUT 布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    在 RMII 主模式下、RX_CLK 在复位期间将为 25MHz:

    我认为 TX_CLK 和 CLK_OUT 都将处于高阻抗状态(悬空)。 DP83620 EVK 上的测试 可以确认这一点。  由于 DP83620 是一款较旧的器件、但其支持有限、因此我手头没有该 EVK。

    此设计是否需要 DP838620、或者您是否能够切换到 DP83822? DP83822 是一款支持 10/100Mbps RMII 转光纤的较新器件。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    希望您做得好。 由于闲置、我将关闭此主题。

    如果您对我们的以太网 PHY 有任何其他问题、请告诉我、我将继续在这里答复。

    此致、

    Shane