This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:使用介质转换器模式时的错误传输 (1000BASE-T 至 1000BASE-X)

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522175/dp83869hm-wrong-transmission-with-media-converter-mode-1000base-t-to-1000base-x

器件型号:DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在介质转换器模式 (1000BASE-T 至 1000BASE-X) 下使用 DP83869HM。

以下是我的应用拓扑:

Wi-Fi 路由器<-- 1000BASE-T --> DP83869HM <-- 1000BASE-X --> DP83869HM <-- 1000BASE-T --> Cisco Catalyst 3560-Cx 交换机

在交换机侧 (Catalyst 3560-CX)、我观察到“输入错误“增加、没有任何 CRC 错误或其他错误类型(例如,帧,超限,忽略等)。

如果我将 Wi-Fi 路由器**直接**连接到交换机、则会**无输入错误**。

如果我在 Wi-Fi 路由器和第一个 DP83869HM 之间插入一个**中间交换机**、该问题也会消失。

这使我怀疑在 DP83869 介质转换中存在**数据包间间隙 (IPG)**或**帧对齐**问题。

**问题:**
-是否有办法通过 DP83869HM 寄存器验证或监测 IPG 时序?
- 1000BASE-T 一侧不正确的 IPG 时序能否将格式错误的帧传播到 1000BASE-X 接口?
-在这些帧到达交换机之前,是否有一个设置为**DROP**或**FILTER**的寄存器?
-您是否有某些 Wi-Fi 路由器或 MAC 的已知兼容性问题?


**催化剂开关计数器值的例子:**
Switch#show interfaces GigabitEthernet0/1
GigabitEthernet0/1 已打开、线路协议已打开(已连接)
 硬件为千兆位以太网、地址为 247e.12ae.9a81 (bia 247e.12ae.9a81)
 MTU 1500 字节、BW 1000000Kbit/s、DLY 10usec、
   可靠性 255/255、txload 1/255、rxload 1/255
 封装 ARPA、未设置环回
 keepalive 设置(10 秒)
 全双工、1000Mb/s、介质类型为 10/100/1000BaseTX
 输入流量控制关闭、输出流量控制不受支持
 ARP 类型:ARPA、ARP 超时 04:00:00
 最后一个输入 00:00:54、输出 00:00:00、输出从不挂起
 最后清除“显示接口“计数器 00:06:25
 输入队列:0/75/0/0(大小/最大/滴/冲洗);输出总滴数:0
 排队策略:FIFO
 输出队列:0/40(大小/最大)
 5 分钟输入速率 1000 比特/秒、1 包/秒
 5 分钟输出速率 16000 比特/秒、21 包/秒
   819 数据包输入、139032 字节、0 无缓冲区
   收到 624 个广播(210 个多播)
   0 个跑步、0 个巨人、0 个油门
   23 个输入错误、1 个 CRC、0 帧、0 溢出、0 被忽略
   0 看门狗、210 组播、0 暂停输入
   检测到 Dribble 条件的 0 个输入数据包
   8024 包输出、725317 字节、0 欠运行
   0 输出错误、0 冲突、0 接口复位
   0 未知协议丢弃
   0 婴儿、0 晚碰撞、0 延迟
   0 丢失载波、0 无载波、0 暂停输出
   0 输出缓冲器故障、0 输出缓冲器交换出
开关编号

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    我们能否看一下 DP83869HM 连接的原理图?
    如果可能、发生该问题时、我们是否也可以在两个 PHY 上实现从 0x00 到 0x1F 和 0xC00 到 0xC30 的寄存器转储?
    此外、光纤和铜缆链路是否强制达到相同的速度? 如果速度不匹配、可能会导致数据包丢失。

    要回答您的问题:

    -是否有办法通过 DP83869HM 寄存器验证或监控 IPG 时序?

    没有我知道的。  

    - 1000BASE-T 端的 IPG 时序不正确是否会将格式错误的帧传播到 1000BASE-X 接口?

    不正确的 IPG 时序将通过介质转换器传播格式错误的帧。  


    -在这些帧到达交换机之前、是否有一个设置为** DROP**或**过滤器**的寄存器设置?

    没有我知道的。  


    您是否遇到某些 Wi-Fi 路由器或 MAC 的已知兼容性问题?

    客户尚未报告任何兼容性问题。  



    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否再次检查 0x10 到 0x1F 上的寄存器转储? 它们似乎与两个 PHY 上的 0x00 至 0x0F 寄存器转储相同、并且不能相同。 我专门查找 0x0015 的寄存器数据、该数据可以跟踪任何接收错误计数 、因为我会尝试确定发生错误的时间点。  

    原理图是基本的:1000BASE-TX 端有 RJ45/变压器、1000BASE-X 端有 SFP。

    我们希望确保所有硬件配置都符合数据表中的建议。 如果您不想将其发布到公共领域、您可以接受我朋友的请求并向我发送私人消息示意图。  

    此外、您能否在铜侧的第二个 PHY(靠近交换机的 PHY)上执行反向环回、看看 WIFI 路由器上是否有返回数据包中的任何输入错误? 反向环回将发回传入数据包、以便我们可以验证错误发生的位置。  

    可通过在寄存器 16h 位 5-2 上启用 8h 来启用反向环回。 此外、必须禁用自动协商并在铜侧强制实现速度、才能使反向环回正常工作。  




    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图:



    注意:我只有一个带调试模式的电路板。 当我做的转储,我做了一次一个(我交换板之间的两个转储)。

    我将使用更多的所有寄存器和环回模式恢复转储...

    为什么在 Wi-Fi 路由器和 DP83869HM 之间插入交换机时错误消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的转储函数出错:我更新了我的第二条消息,并提供了良好的转储值。

    要禁用验证、我必须将 reg 00h 设置为 0140h?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用反向环回时没有错误:

    DP83869HM <-- 1000BASE-T --> Cisco Catalyst 3560-Cx 交换机<-- 1000BASE-T -->以太网测试仪

    未检测到数据包大小为 64 和 1518 的错误(默认情况下,Catalyst 丢弃巨型帧)。

    (我没有停用 AutoNeg,它是有效的:当我阅读数据表时,似乎没有必要使用远端回送停用它)

    我使用 Jumbo 帧进行了测试、但没有 Catalsyt:

    DP83869HM <-- 1000BASE-T -->以太网测试仪

    数据包大小为 10000 时未检测到错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的详细答复。  

    ]如果在 Wi-Fi 路由器和第一个 DP83869HM 之间插入一个**中间交换机**、该问题也会消失。

    在这条评论中、您的意思是:

    Wi-Fi 路由器<-- 1000BASE-T -->DP83869HM <-- 1000BASE-X -- > Cisco Catalyst 交换机


    根据寄存器转储、与 WIFI 路由器 (15h) 相连的 869 器上似乎出现接收错误。  
    我想看看该错误计数器是否随着铜缆侧或光纤侧的误差而增加。 假设数据始终从 wifi 路由器发送到交换机、那么输入错误似乎可能从连接到 wifi 路由器的 PHY 的铜侧传播。 我将在获得这些数据后立即更新您。  

    如果可以、您能否在两个 PHY 都打开的情况下进行反向环回、因为我们知道它可以与一个 PHY 配合使用?

    我正在想象这样的设置:
    反向环回
     DP83869HM <-- 1000BASE-X --> DP83869HM <-- 1000BASE-T --> 以太网测试仪


    最后、当 PHY 在铜缆和光纤上都强制达到 1000M 时、是否会发生该问题? 这可以通过将 0x0140 同时写入 0h 和 C00h 来完成。  

    我对目前缺乏指导表示歉意、请耐心等待、因为我们知道这里正在发生什么。  

    请告诉我、我将随时更新您的最新信息。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些配置没有错误:

    Wi-Fi 路由器<-- 1000BASE-T -->以太网交换机 <-- 1000BASE-T --> DP83869HM <-- 1000BASE-X -- > Cisco Catalyst 交换机

    以太网测试仪 (TX/RX)<-- 1000BASE-T -->DP83869HM <-- 1000BASE-X -- > Cisco Catalyst 交换机<-- 1000BASE-T -->以太网测试仪(环回)  

    以太网测试仪 (TX/RX)<-- 1000BASE-T -->DP83869HM <-- 1000BASE-X -- > DP83869HM <-- 1000BASE-T --> Cisco Catalyst 交换机<-- 1000BASE-T -->以太网测试仪(环回)  

    Wi-Fi 路由器<-- 1000BASE-T --> Cisco Catalyst 交换机



    我有这些配置的错误:

    Wi-Fi 路由器<-- 1000BASE-T -->DP83869HM <-- 1000BASE-X -- > Cisco Catalyst 交换机

    Wi-Fi 路由器<-- 1000BASE-T -->DP83869HM <-- 1000BASE-X -- > DP83869HM <-- 1000BASE-T --> Cisco Catalyst 交换机

    我看到另一个 Catalyst 交换机出现错误。


    当 PHY 在铜缆和光纤上强制达到 1000M 时、会发生问题。

    WiFi 路由器为 Cisco CW9166I-E

    交换机错误处理器包括 InBadOctets、InFCSErr 和 InFragments。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我与团队讨论了媒体转换的自动协商必须在铜线侧广播 1Gbps。 因此、由于强制设置 1G 时与链路伙伴的兼容性问题、当铜缆处于强制模式时、预计会出现一些错误。 1G 以太网的默认协议规定所有 PHY 都开启自动协商、因此强制速度可能会在某些链路伙伴中导致问题。  


    根据您还尝试的各种配置、这似乎也可能是 DP83869HM 上路由器之间的兼容性问题。  

    即使启用了自动协商、下面的设置是否也会出现数据包错误?

    Wi-Fi 路由器<-- 1000BASE-T -->DP83869HM <-- 1000BASE-X -- > Cisco Catalyst 交换机


    我仍在尝试重新创建设置、以查看铜缆或光纤侧是否出现错误。 我的 目标是在明天之前向您提供最新信息。  

    请告诉我、我将随时更新您的最新信息。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们可以看到、当铜侧出现符号错误时、错误计数器会向上计数。 DP83869HM 和 Wi-Fi 路由器之间似乎存在连接问题、此类错误会传播到 Catalyst 交换机。  

    您能否查看 PHY 是否在自动协商时仅广播 1000M、仍然存在数据包错误?

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我遵循了 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83869hm.pdf 的第 7.4.8.5 节 、结果是一样的。

    无线路由器是 CW9166E-I、存在相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我和团队讨论过。  
    我相信、这种联系就是问题所在。  
    您能否执行 PHY 的片上反向环回模式来查看路由器是否发现任何数据包错误?  

    Wi-Fi 路由器<-- 1000BASE-T -->DP83869HM

    此外、您能否在运行这两个脚本后使用运行安装程序? 请注意、第一个是寄存器地址、第二个是写入值。  

    这些脚本应该有助于增加链路裕量。  

    最后、如果您在以下设置中使用另一个 PHY 进行介质转换、是否仍然存在错误? 我不确定您是否尝试过更改介质转换 PHY。  

    Wi-Fi 路由器<-- 1000BASE-T -->DP83869HM (替换为其他 PHY)<-- 1000BASE-X -- > Cisco Catalyst 交换机

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法访问无线路由器的管理接口(路由器管理只能与远程服务一起使用,我无法访问):我无法进行回送测试。

    是否要在正常情况下(无环回模式)尝试脚本?

    当我将其他电路板与 DP83869HM 搭配使用时、会出现问题。 在使用另一个介质转换器时我没有问题(但如果内部有开关元件或 PHY 元件,我就不知道)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用脚本和此配置时总是出错:  
    Wi-Fi 路由器<-- 1000BASE-T -->DP83869HM <-- 1000BASE-X -- > Cisco Catalyst 交换机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我无法访问 Wifi 路由器的管理接口(路由器管理仅在远程服务中可用,我无法访问它):我无法执行环回测试。

    我懂了。  

    使用脚本和此配置时总是出错:  
    Wi-Fi 路由器<-- 1000BASE-T -->DP83869HM <-- 1000BASE-X -- > Cisco Catalyst 交换机


    是否使用脚本减少了交换机上的错误数量?  
    此外、路由器和 DP83869HM 之间的电缆长度是多少?

    此外、 您能给我发送变压器的数据表、以确保变压器处于推荐的规格范围内吗? 我尝试使用示意图上的芯片编号进行搜索、但在 Google 上找不到任何内容。  

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Has the number of errors on the switch decreased using the script? 

    编号

    Also, what is the cable length between the router and DP83869HM?

    我尝试使用一些电缆 (1m 至 2m) 进行测试。

    变压器: https://www.mouser.fr/ProductDetail/Bourns/SM51625EL?qs=1Fv0GIFcFssHdQX2RAfKzg%3D%3D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您提供变压器信息。 我看了变压器的规格、但它不符合我们推荐的规格。 通常、我们建议变压器的容差处于 2%以内、但变压器的容差为 5%。  

    我们推荐使用容差为 1%的 HX5008NL 等变压器。  

    您是否能够按建议的规格更换变压器?
    以下是推荐的规格。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 2%的变压器、其工作方式相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在这种情况下、您能否将 0x2053 写入寄存器 53h? 这将降低 PHY 所需的最小 IPG 长度阈值。  

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将 0x2053 连接到寄存器 53h:工作方式相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一些测试:  

    Wi-Fi Router <--- 1000BASE-T ---> PoE injector (for Wi-Fi Router) <--- 1000BASE-T ---> SFP Copper to SGMII  <---> DP83869HM <--- 1000BASE-T -----> Cisco Catalyst Switch
    => Catalyst 计数器中没有错误(但如果有丢弃的数据包,我就不知道)


    Wi-Fi Router <--- 1000BASE-T ---> PoE injector (for Wi-Fi Router) <--- 1000BASE-T ---> DP83869HM <---> SFP SGMII to Copper <--- 1000BASE-T -----> Cisco Catalyst Switch
    =>这与前一个测试的频率相同、但在的反相输入和输出端口中  DP83869HM. 
    => Catalyst 计数器中有错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    53h 寄存器可降低 PHY 所需的最小 IPG 长度阈值。 由于这不起作用、我不确定问题是什么。  

    [报价 userid=“639849" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522175/dp83869hm-wrong-transmission-with-media-converter-mode-1000base-t-to-1000base-x/5881290 #5881290“] Wi-Fi Router <--- 1000BASE-T ---> PoE injector (for Wi-Fi Router) <--- 1000BASE-T ---> SFP Copper to SGMII  <---> DP83869HM <--- 1000BASE-T -----> Cisco Catalyst Switch
    => Catalyst 计数器中没有错误(但如果有丢弃的数据包,我就不知道)

    该测试是否使用我提到的寄存器配置 0x2053 和寄存器 53h 完成? 如果是、这是否是您的权变措施?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试是使用 53h 寄存器的配置完成的。 这不能作为一种权变措施、我需要进行 1000BASE-T 至 1000BASE-X 的转换。  我完成这些测试只是为了展示不同的行为、或许是为了找出原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我知道这不能作为一种权变措施。  
    您能否移除连接到 WIFI 路由器的 PHY 的 ESD 二极管、看看是否仍然存在任何错误?
    此外、是否有办法降低 WiFi 路由器的吞吐量?
    您是否尝试过使用其他无线路由器进行测试?

    我还根据与团队的讨论提出了一项测试:

    我们可以将 RGMII 中的 PHY 设置为铜缆模式、然后这样做

    RGMII 转铜缆模式下的 WiFi 路由器<-- 1000Base-T --> DP83869HM

    然后执行反向环回测试?
    在此测试中、您能否读取寄存器 15h、以便我们可以查看这是介质转换器模式下的 PHY 问题、还是 PHY 和路由器之间的连接问题。  

    请告诉我并让我了解最新信息。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     移除 ESD 二极管时也会得到相同的结果。

    我在 100Mbps 模式下没有错误:
    Wi-Fi Router <--- 100BASE-TX ---> DP83869HM <--- 100BASE-FX -----> Cisco Catalyst Switch


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考、Wi-Fi 终端的以太网端口支持 100M/1000M/2.5G/5G 速度。
    它支持 2.5G 和 5G 这一事实是否会导致任何问题?
    您是否使用 DP83869HM 测试了此类以太网接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们还没有发现 DP83869 在支持多千兆位以太网的以太网交换机上存在问题。  

    我们能否将 RGMII 中的 PHY 设置为铜缆模式、然后执行该操作

    RGMII 转铜缆模式下的 WiFi 路由器<-- 1000Base-T --> DP83869HM

    然后执行反向环回测试?
    在此测试中、您能否读取寄存器 15h、以便我们可以查看这是介质转换器模式下的 PHY 问题、还是 PHY 和路由器之间的连接问题。  [/报价]

    您是否也能够执行此测试?

    此外、经过进一步讨论、您能否尝试使用更长的电缆 (10m 至 50m) 来查看错误数量是否减少?

    最后、我注意到 0x00 至 0x1F 和 0x20 至 0x3F 的寄存器转储是相同的。  

    [报价 userid=“639849" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522175/dp83869hm-wrong-transmission-with-media-converter-mode-1000base-t-to-1000base-x/5856373 #5856373“] Dump registers 0x00 to 0xFF:
        |  .0  |  .1  |  .2  |  .3  |  .4  |  .5  |  .6  |  .7  |  .8  |  .9  |  .A  |  .B  |  .C  |  .D  |  .E  |  .F
        +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
     0. | 1140 | 796D | 2000 | A0F1 | 0001 | C101 | 006D | 2001 | 6801 | 0300 | 7800 | 0000 | 0000 | 401F | 0000 | F000
     1. | 5048 | AF32 | 0000 | 0000 | 29C7 | 0018 | 0000 | 0040 | 6B00 | 4000 | 0004 | 0000 | 0000 | 0000 | 0012 | 0000
     2. | 1140 | 796D | 2000 | A0F1 | 0001 | C101 | 006D | 2001 | 6801 | 0300 | 7800 | 0000 | 0000 | 401F | 0000 | F000
     3. | 5048 | AF32 | 0000 | 0000 | 29C7 | 0018 | 0000 | 0040 | 6B00 | 4000 | 0004 | 0000 | 0000 | 0000 | 0012 | 0000[/报价]

    基于此、我想知道您是否正确访问了扩展寄存器。 否则、这意味着我们过去为解决此问题所做的任何寄存器写入操作都无法正确应用。 您能否检查扩展寄存器是否被正确访问? 可通过以下方式访问扩展寄存器:



    请让我了解最新信息。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在扩展模式下的读取和写入函数是正确的;但是、我认为它们应该用于高于 0xFF 的地址、而不是 0x1F。 因此、我之前在 0x20 到 0xFF 范围内执行的所有读取和写入操作都不正确。 我将纠正此问题。

    您能否为我提供组件的确切初始化顺序以及我应该应用的建议更正、以使其在 1000BASE-X 介质转换器模式下工作、以便我可以重新进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是否可以使用此脚本重试运行系统? 此脚本旨在提高链路裕量。


    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在运行脚本之前、您能否确认我执行了以下操作:

    //将 Operation Mode 设置为 1000Base-T 转 1000Base-X
    01DF  0044

    //重置 BMCR
    0000 1140   

    //*********
    //“广播 1000Base-T 能力“和“禁用广播“100Base-T 能力“
    0009  0300
    0014  FFFF
    //*********
    //禁用广播“100Base-T 能力“
    0004  0001
    //*********

    //重置 PHY_CONTROL
    0010  5048

     //重置 FX_CTRL
    0C00  1140

    //软件复位
    001F  4000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于寄存器 0053h、要设置的值不是 2053h?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    很抱歉、延迟的回复。  
    是的、您对上面的脚本是正确的。 无需禁用 100Base-T 广播、但无关紧要。  
    53h 可以 放心使用 2054h 或 2053h。 2053h 是器件可承受的最低 IPG。 我们不能低于 2053h、因为这是众所周知的不起作用。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用该脚本、DP83869HM 无法链接光纤侧。

    转储寄存器而不使用脚本(存在错误):

    转储寄存器 0x00 至 0xFF:
      | .0 | .1  |.2  |.3   |.4 |.5  |.6   |.7     |.8 |.9 | .A | .B |.C |.D |.E  |   .F   
      +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +-----
     0.| 1140 | 796D | 2000 | A0F3 | 0001 | C101 | 006D | 2001 | 6801 | 0300 | 7800 | 0000 | 401F | 0000 | F000
     1.| 5048 | AF32 | 0000 | 0000 | 6FFF | 0001 | 0000 | 0040 | 6150 | 4000 | 0002 | 0000 | 0000 | 0000 | 0012 | 0000
     2.| 5668 | 5814 | 0718 | 8D1C | F01E | 0480 | 008D | F810 | FF80 | 0000 | 0100 | 141F | 0000 | 021 | 0000
     3.| 0000 | 10B0 | 0050 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0001 | 4020 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
     4.| 0073 | 0000 | 0000 | 07A0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0055 | 0000 | 0196
     5.| 0453 | 9ADA | 01F4 | 2055 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
     6.| 0008 | 0000 | 0001 | 0000 | 8000 | 43AA | 2334 | 03E8 | 0000 | 0020 | 0000 | 0000 | 0289 | 8912 | 083E | 0000
     7.| 0000 | 0000 | 0000 | 0600 | 0000 | 00C0 | 0000 | 0000 | 05ED | 003F | 0000 | 05DC | 007D | 0003 | 0000 | 0000
     8.| 0000 | 0000 | 5AD6 | 7FF6 | 0000 | 007E | 0077 | 0000 | 03FF | 8000 | 0000 | 0BBB | 9999 | 0000 | 0010 | 0000
     9.| 0000 | 0210 | 0210 | BBBB | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 4000 | 0285 | 0285 | 0000 | 0000 | 0000 | BBBB
     a.| 0608 | 0606 | 1010 | 1010 | 0000 | 8888 | 0783 | FFFF | 0000 | 0000 | 0000 | 4442 | 5133 | 0145 | 016A | 0000
     b.| 0000 | 0000 | 0000 | 0088 | 0000 | 1020 | 1020 | 0000 | 0000 | 0000 | 7777 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
     c.| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1F1F | 0003 | 0000 | 0000 | 0003 | 7000 | 0000 | 0003 | 2600 | 0000 | 0000 | 0000
     D.| 0000 | 0000 | 0002 | 0000 | 0F00 | 43D0 | 0000 | 0300 | 0000 | 0000 | 0000 | 0010 | 3800 | 0200 | 0000 | 0000
     E.| 3220 | 30C0 | 7A56 | 204B | 0000 | 0231 | 0231 | 0C83 | 9696 | 9F22 | 2040 | 0501 | 190D | 6432 | FA96 | 1840
     F.| 3E25 | 6004 | 0000 | 00F0 | 6791 | 199A | 1027 | 051C | 1027 | AC76 | 3033 | 3104 | 0067 | 199A | E721 | 1027

    转储寄存器 0x130 至 0x1EF:
       |..0 |..1  |..2 |.3 |..4  |..5 |..6 |..7   |..8 |..9 |.A | ..B |..C |...D  |...E |...F  
       +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +-----
     13.| 0200 | 4A23 | 6520 | 4820 | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
     14.| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
     15.| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
     16.| 0000 | 000c | 080C | 0110 | 4489 | 00C3 | E115 | 0D4A | 0A96 | 0000 | 2A4A | 818A | 0800 | 318C | 0095
     17.| 0C0F | 0000 | 0000 | 0000 | 000f | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
     18.| 0752 | c850 | 5326 | A01E | E976 | 19CF | 31D7 | 0D9B | 0CA9 | 0014 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
     19.| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
     1A。 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | F020 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
     1b。 | 604E | 0D01 | 6D2B | 002E | 050B | 0217 | 0000 | 0000 | 0010 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
     1c. | 5C29 | A829 | 7E9E | F3C6 | 01C2 | 1C70 | 530B | F1C1 | 01C1 | B1C1 | 1600 | 1600 | 1000 | 1241 | 0555 | 1708
     一维。 | 1313 | 1313 | 0904 | 0000 | 0000 | F500 | FFFF | 0800 | 30D3 | F423 | 0044 | F3DF | 0000 | 0044
     1e. | 417A | 0002 | 0025 | 0018 | 88F7 | 0000 | 0080 | 0012 | 0920 | 036D | 0000 | 4830 | 1FFD | 0000 | 0035 | 0000

    转储寄存器 0xC00 至 0xC3F:
       |..0 |..1  |..2 |.3 |..4  |..5 |..6 |..7   |..8 |..9 |.A | ..B |..C |...D  |...E |...F  
       +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +----- +-----
     C0。 | 1140 | 616D | 2000 | A0F3 | 0020 | 4020 | 0005 | 2001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
     C1。 | 3148 | 0000 | 10B4 | 0400 | 0100 | 652A | 0029 | 0002 | 01FF | 0020 | 0000 | 1000 | 0000 | 00DB | 0000
     C2。 | 250A | 0000 | F423 | 0000 | 0044 | 0000 | F3DF | 0000 | 70D3 | 0000 | 0812 | 0000 | 4844 | 0000 | F423 | 0000
     C3. | 3056 | 0000 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    有意思。 铜链路是否有电? 或者、是否从未建立光纤链路、但铜缆确实建立了?
    如果光纤链路从未建立、但铜线是、我认为这可能是脚本的问题。
    然后、您能否在不禁用任何 100Base-T 广播的情况下遵循数据表中的脚本?
    这是脚本:

    然后应用其他脚本、查看光纤链路是否仍然无法发生。  

    如果铜缆链路处于活动状态、但光纤链路被丢弃、则可能是链路损耗直通特性所致。  
    此外、这可能是由于链路损耗直通特性所致。 您可以通过将 1FF5h 写入寄存器 1ECh 来禁用链路中断直通功能。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您要使用带有两个 PHY 的背对背介质转换器、是否考虑使用铜缆连接 SGMII 并将 SGMII 与另一个 PHY 连接? 这将减少您需要的电线数量、除非您必须使用光纤。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 50 米长的电缆、如果我不这样做、设备的工作方式也是一样的 disabling advertising 100BASE-T.
    If I do disabling advertising 100BASE-T, fiber interface doesn't link with this cable.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这看起来像是链路中断直通特性的问题。 我认为之所以会发生这种情况、是因为路由器和 PHY 之间的铜缆链路不良、并且 PHY 有时会将不良链路检测为链路断开、并丢弃光纤链路。 请随时禁用链路中断直通以确保链路接通。  
    请尝试一下
    // Viterbi 空闲检测器将空闲模式设置为 5 的连续空闲符号量的阈值
    0053  2053

    而不是 0053 2054? 这应该降低 PHY 上所需的最小 IPG、可能有助于提高链路裕量、但这是我们可以实现的最低设置。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果路由器和 PHY 之间的铜缆链路质量较差、那么当我们用交换机替换介质转换器时、为什么它可以正常工作、为什么介质转换器可以使用 100m 的电缆(以太网测试仪代替 Wi-Fi 路由器:执行 BERT 测试)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我同意这是一个非常特殊的情况。 无线路由器型号又是什么? 我想看看是否可以使用我们的 EVM 在内部进行测试。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WiFi 路由器为 Cisco CW9166I-E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将在内部确认、看看我们是否可以获得用于内部测试的路由器。 在我确认的同时、您能否测试 0053 2053、看看这是否有改善?