Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我正在介质转换器模式 (1000BASE-T 至 1000BASE-X) 下使用 DP83869HM。
以下是我的应用拓扑:
Wi-Fi 路由器<-- 1000BASE-T --> DP83869HM <-- 1000BASE-X --> DP83869HM <-- 1000BASE-T --> Cisco Catalyst 3560-Cx 交换机
在交换机侧 (Catalyst 3560-CX)、我观察到“输入错误“增加、没有任何 CRC 错误或其他错误类型(例如,帧,超限,忽略等)。
如果我将 Wi-Fi 路由器**直接**连接到交换机、则会**无输入错误**。
如果我在 Wi-Fi 路由器和第一个 DP83869HM 之间插入一个**中间交换机**、该问题也会消失。
这使我怀疑在 DP83869 介质转换中存在**数据包间间隙 (IPG)**或**帧对齐**问题。
**问题:**
-是否有办法通过 DP83869HM 寄存器验证或监测 IPG 时序?
- 1000BASE-T 一侧不正确的 IPG 时序能否将格式错误的帧传播到 1000BASE-X 接口?
-在这些帧到达交换机之前,是否有一个设置为**DROP**或**FILTER**的寄存器?
-您是否有某些 Wi-Fi 路由器或 MAC 的已知兼容性问题?
**催化剂开关计数器值的例子:**
Switch#show interfaces GigabitEthernet0/1
GigabitEthernet0/1 已打开、线路协议已打开(已连接)
硬件为千兆位以太网、地址为 247e.12ae.9a81 (bia 247e.12ae.9a81)
MTU 1500 字节、BW 1000000Kbit/s、DLY 10usec、
可靠性 255/255、txload 1/255、rxload 1/255
封装 ARPA、未设置环回
keepalive 设置(10 秒)
全双工、1000Mb/s、介质类型为 10/100/1000BaseTX
输入流量控制关闭、输出流量控制不受支持
ARP 类型:ARPA、ARP 超时 04:00:00
最后一个输入 00:00:54、输出 00:00:00、输出从不挂起
最后清除“显示接口“计数器 00:06:25
输入队列:0/75/0/0(大小/最大/滴/冲洗);输出总滴数:0
排队策略:FIFO
输出队列:0/40(大小/最大)
5 分钟输入速率 1000 比特/秒、1 包/秒
5 分钟输出速率 16000 比特/秒、21 包/秒
819 数据包输入、139032 字节、0 无缓冲区
收到 624 个广播(210 个多播)
0 个跑步、0 个巨人、0 个油门
23 个输入错误、1 个 CRC、0 帧、0 溢出、0 被忽略
0 看门狗、210 组播、0 暂停输入
检测到 Dribble 条件的 0 个输入数据包
8024 包输出、725317 字节、0 欠运行
0 输出错误、0 冲突、0 接口复位
0 未知协议丢弃
0 婴儿、0 晚碰撞、0 延迟
0 丢失载波、0 无载波、0 暂停输出
0 输出缓冲器故障、0 输出缓冲器交换出
开关编号
提前感谢您的支持。