This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:使用 DP83822I 在 10BASE-T1L 介质转换器模式下的配置

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83822I, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546145/dp83td510e-configuration-with-dp83822i-for-10base-t1l-media-converter-mode

器件型号:DP83TD510E
主题中讨论的其他器件: DP83822I

工具/软件:

我想问几个有关在介质转换器模式下使用 TI DP83TD510E 10BASE-T1L PHY 和 DP83822I 的问题。

我希望将 DP83TD510E 和 DP83822I 用作 10BASE-T1L 到 10BASE-T 介质转换器、两个 PHY 之间没有 MDIO/MDC 连接、仅采用硬件自举、无需软件/MCU。

在 DP83TD510E-EVM 用户手册、DP83TD510E 数据表和 DP83822I 数据表中、EVM 配置如下内容:
*  DP83TD510E 处于 RMII 主模式(RX_D1-1 由 R84 拉高、LED_0-1 由 R92 拉低)
*  DP83822I 处于 RMII 从模式、具有 50MHz 基准时钟 (RX_DV 在 R103 上被 2.49k 上拉、即 RMII_EN=1 和 XI_50=1、而 RX_ER 没有 PU/RMII、PD 因此 RGMII_EN=0)
*  DP83822I 自动协商但仅广播 10BASE-Te、半双工(AN_EN=1、AN_1=0、AN_0=0、因为 J19 下拉)

在此配置中进行测试是有效的、但我连接的 Linux 主机检测到全双工、即使 bootstrap 似乎仅协商半双工。

查看 DP83TD510E 数据表的第 6.3.3“介质转换器“部分和图 6-3、这里显示了 T1L 和 T1e PHY 均处于 RMII 从模式、并未说明 T1e 以太网 PHY 应配置为强制 10Mbps 半双工、强制全双工或允许半双工与全双工(当然都是 10Mbps)的自动协商。

根据一般研究、似乎 MAC 和 PHY 必须就链路是半双工还是全双工达成一致。 在 DP83TD510E 介质转换器模式下、以太网 PHY(此处为 DP83822I)应配置为哪种双工?

另外、DP83TD510E-EVM 似乎是一个标准的介质转换器应用、但它将 DP83TD510E 配置为 RMII 主器件、而数据表的第 6.3.3 节和图 6-3 展示了媒体转换器运行在 RMII 从模式下的 DP83TD510E。 我应该遵循评估板或数据表来实现出色的兼容性和可靠性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morgan、  

    我想仔细检查一下有关设置的一些内容。 我将使用寄存器 0x467 和 0x468 仔细检查 822 上的自举模式。 此外、我还将使用寄存器 0x0010[2]验证 822 端的双工模式。  

    由于 510 协商全双工链路、我建议您也将 822 连接到全双工。 在一个上选择半双工可能会导致缓冲区溢出。

    在 EVM 上、晶体未连接到 822 PHY、因为电阻器 R136 和 R138 都是 DNP、因此 510 配置为 RMII 主器件。 在此配置中、822 从 510 获取时钟、而不是从晶体获取时钟。 您还可以在 RMII 主模式下使用 822、但这需要放置这些电阻器。

    此致、

    Vivaan