This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:CDR无法自动锁定 μ F

Guru**** 3023410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547205/ds125df111-cdr

部件号:DS125DF111


工具/软件:

当使用器件时、配置12.5G的二分频去重定时6.25Gbps的数据时、将管脚ADDR0 μ LOCK作为CDR状态检测的管脚、按照手册说明、当CDR锁定时该管脚将输出高电平。但是在使用时、发现该管脚始终为低电平、只有当把器件连接到Sigcon GUI并且打开state monitor连续更新状态后、CDR才显示锁定并将该管脚输出为高电平。并且当输入信号断掉再重新给retimer 之后、CDR无法锁定、同样是必须打开monitor持续update后才能锁定。想请问这个问题如何解决?μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您是否配置了重定时器?
    以下内容来自编程指南:


    对于 6.25Gbps、请将 0x2F 寄存器替换为 0xA6:


    当对器件进行初始连接时、Sigcon GUI 可能会在内部配置一些寄存器、尤其是为了释放 CDR 复位、因此请尝试运行初始配置以查看其是否锁定。  

    此致、
    j