This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:37CDF2M

Guru**** 3023660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544651/tusb2046b-37cdf2m

器件型号:TUSB2046B


工具/软件:




我们使用的是 TUSB2046B USB 集线器 IC。 虽然它可以完美地与标准 USB 外设(如闪存,鼠标和键盘)配合使用、但它也可以 无法与 WinCool S828G IC 通信 、可使用控制触摸面板 GT9110H 触摸控制器 。

有趣的是、相同的 WinCool S828G 通过 USB2517 集线器 IC 连接时、可正常工作 SMSC 的数据。

此外、我们还观察到中存在类似的问题 SEC1110 IC 、通过连接时也无法运行 TUSB2046B 、但与一起使用时功能正常 SMSC USB2517 聚合。

我们感谢您在以下方面提供指导:

  1. 与非 HID 器件通信时、TUSB2046B 是否存在任何限制或已知的兼容性问题?

  2. 基于 GT9110H 的触摸控制器(或 SEC1110)与 TUSB2046B 之间是否存在任何 USB 协议级不兼容问题?

  3. 为了实现与此类定制 USB 器件的兼容性、是否有任何建议的配置设置或设计注意事项?

随附了硬件和方框图的照片以供您参考。