This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:37CDF2M

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544651/tusb2046b-37cdf2m

器件型号:TUSB2046B


工具/软件:




我们使用的是 TUSB2046B USB 集线器 IC。 虽然它可以完美地与标准 USB 外设(如闪存,鼠标和键盘)配合使用、但它也可以 无法与 WinCool S828G IC 通信 、可使用控制触摸面板 GT9110H 触摸控制器

有趣的是、相同的 WinCool S828G 通过 USB2517 集线器 IC 连接时、可正常工作 SMSC 的数据。

此外、我们还观察到中存在类似的问题 SEC1110 IC 、通过连接时也无法运行 TUSB2046B 、但与一起使用时功能正常 SMSC USB2517 聚合。

我们感谢您在以下方面提供指导:

  1. 与非 HID 器件通信时、TUSB2046B 是否存在任何限制或已知的兼容性问题?

  2. 基于 GT9110H 的触摸控制器(或 SEC1110)与 TUSB2046B 之间是否存在任何 USB 协议级不兼容问题?

  3. 为了实现与此类定制 USB 器件的兼容性、是否有任何建议的配置设置或设计注意事项?

随附了硬件和方框图的照片以供您参考。