This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:AMDIX 引脚搭接?

Guru**** 3023410 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546828/dp83869hm-amdix-strap-pin

器件型号:DP83869HM


工具/软件:

Kidde 考虑使用 DP83869HM。  

数据表提到或表明有一个 AMDIX strap 配置引脚、但我只看到寄存器设置。 我 找不到特定于 MDIX 的自举。

您能否验证这一点、这是否为数据表中的错误?

 

9.4.10.9 自动 MDIX 分辨率

DP83869HM 可以确定是使用直通电缆还是交叉电缆来连接到链路伙伴。 很好

可以自动重新分配通道 A 和 B 以与链路伙伴(以及通道 C 和)建立链路

D 处于 1000BASE-T 模式)。 自动 MDIX 解析先于涉及的实际自动协商过程

交换 FLPS 以广播能力。 在 IEEE 802.3 第 40 条部分中介绍了自动 MDI/MDIX

40.8.2.对于 10BASE-Te 和 100BASE-TX、这不是必需的实现方式。

可以通过 strap 配置、使用 AMDIX 禁用 strap 配置或寄存器配置来启用或禁用自动 MDIX。

使用 PHYCR 寄存器(地址 10h)的位 6。 禁用自动 MDIX 后、PMA 被强制为任一 MDI

(直通)或 MDIX(交叉)。 也可以使用通过配置 (strap) 来手动配置 MDI 或 MDIX

使用 PHYCR 寄存器的位 5 强制 MDI/X 自举或通过寄存器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    通过 LED_0 和 LED_1 自举来设置自动 MDIX:

    此致、

    Shane