Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
工具/软件:
Kidde 考虑使用 DP83869HM。
数据表提到或表明有一个 AMDIX strap 配置引脚、但我只看到寄存器设置。 我 找不到特定于 MDIX 的自举。
您能否验证这一点、这是否为数据表中的错误?
9.4.10.9 自动 MDIX 分辨率
DP83869HM 可以确定是使用直通电缆还是交叉电缆来连接到链路伙伴。 很好
可以自动重新分配通道 A 和 B 以与链路伙伴(以及通道 C 和)建立链路
D 处于 1000BASE-T 模式)。 自动 MDIX 解析先于涉及的实际自动协商过程
交换 FLPS 以广播能力。 在 IEEE 802.3 第 40 条部分中介绍了自动 MDI/MDIX
40.8.2.对于 10BASE-Te 和 100BASE-TX、这不是必需的实现方式。
可以通过 strap 配置、使用 AMDIX 禁用 strap 配置或寄存器配置来启用或禁用自动 MDIX。
使用 PHYCR 寄存器(地址 10h)的位 6。 禁用自动 MDIX 后、PMA 被强制为任一 MDI
(直通)或 MDIX(交叉)。 也可以使用通过配置 (strap) 来手动配置 MDI 或 MDIX
使用 PHYCR 寄存器的位 5 强制 MDI/X 自举或通过寄存器配置。