This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:布局指南/应用手册

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546229/ds90ub941as-q1-layout-guidelines-app-note

器件型号:DS90UB941AS-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在寻找任何类型的 FPD-Link 布局建议应用手册或检查清单? 这些器 件使用 DS90UB941AS-Q1、 DS90UB947 和 DS90UB948。 您可以提供的任何信息都将非常有帮助。

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    有关一般布局建议、您可以参阅数据表的“布局“部分。  

    我们还为 FPD3 和 FPD4 器件提供通道规格(在本例中为 FPD3)。 您可以在此处申请 —  sps16.itg.ti.com/.../start.aspx

    我们还提供可从 TI.com 下载相应器件 IBIS 模型。

    这也是 941as 引导指南 —  e2e.ti.com/.../941as-bring-up-guide.pdf

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    感谢您的答复。 我已请求访问通道规范信息、并与客户分享了您发送的链接。

    客户提到 ADI 有一个关于如何布局和调整 GMSL 的大量文档(根据客户的情况,这似乎过于复杂)、所以他想看看我们是否有类似的东西。

    他提到、他已经查看了数据表中的布局指南、但注意到这些指南显示了布局中信号周围的过孔壁、但在数据表中没有看到任何种类的建议。 这使他接触到我们、认为我们可能有更完整的指南/建议。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我们推荐过孔壁来 增强接地返回路径并改善散热。

    此外、我还提供了一些系统级和汽车级 ESD 应用手册、这些手册也可以帮助完成设计过程。  

    e2e.ti.com/.../Automotive-SerDes-ESD-Protection_5F00_SLVAF60a.pdf

    e2e.ti.com/.../0825.SNLA278_5F00_System-level-ESD-Design-guidelines-for-FPD_2D00_Link-devices.pdf

    我们还会在客户完成布局后进行布局审核(只需提交 E2E)。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Esther。

    此致、

    Jason