This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:PINA 和 PINB 中的电压容差

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547950/thvd1500-the-voltage-tolerance-in-pina-and-pinb

器件型号:THVD1500


工具/软件:

您好的团队、  

我想与您联系、确认引脚 A 和引脚 B 是否支持 60V 容差?  

引脚 A 是否必须上拉、引脚 B 是否必须下拉? 恐怕上拉/下拉会导致在 60V 容差测试中出现 PCB 故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    THVD1500 在总线引脚上不支持 60V 容差(此特定器件仅为 18V)。 请查看 THVD24xx 系列器件。 A 和 B 引脚上的额定故障容错电压高达 70V。  

    此外、THVD15xx 和 THVD24xx 都是现代收发器、具有内部上拉/下拉电阻、适用于总线空闲时。 这称为内部失效防护偏置。 因此总线上不需要额外的上拉/下拉电阻器。  

    如果有帮助、请告诉我!

    Ethan