This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:在此器件的初始状态下、我想启用 USB 信号、以允许 CPU 从 USB 引导。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544585/tusb8044a-in-the-initial-state-of-this-device-i-want-to-enable-the-usb-signals-to-allow-the-cpu-to-boot-from-usb

主题中讨论的其他器件:TUSB8044AAM4378

部品番号:TUSB8044A

ツール μ ソフトウェア μ s:

こんにちは、みんな。μ s

私は AM4378 を使用しており、複数の USB の AM4378 と USB0 の両方に USB1 を接続しました。TUSB8044A ポートが必要なので、

ファームウェアが書き込まれるまで、CPUはブート操作しか実行できません。USB0ポートを使ってイメージをダウンロードしたいです。μ s

USB0ポートにはTUSB8044Aが接続されていますが、電源は供給されているだけで、まだ設定されていません。AM4378のUSB0ポートからTUSB8044Aを介して起動することは可能ですか?μ s

よろしくお願いします、μ s

ユキオオヤマ μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB0 端口与 CPU 的 USB1 端口之间有何区别?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian-San、

    图像传输是使用 USB 0 端口执行的。 我还提到了 USB 1 端口、以表明不能使用其他 USB 端口。

    换句话说、需要将集线器 IC 连接到 CPU 的所有 USB 端口。 我想以初始状态通过集线器 IC 传输 ROM 映像。

    BR

    YukIOOYAMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yukio:

      可以绘制方框图吗? 集线器上行端口只能连接到一台主机。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian-San、

    这是与 USB 相关的方框图。 我希望它能为您提供所需的信息。

    BR、

    YukIOOYAMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  YukIOOYAMA:

      让我检查一下我们的系统、明天再联系您。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   YukIOOYAMA:

       轮毂不能在加载 轮毂驱动程序的情况下工作。 因此、它不会 仅通过引导过程加载映像。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    感谢您将确认结果通知我。

    我知道集线器需要驾驶员操作。

    在我看来、驱动程序由 U-boot 加载(尽管我不确定 TI 提供的 U-boot 在开始时是否包含 HUB_IC 驱动程序)。  由于引导加载程序在加载 U-boot 之前运行、因此集线器可能无法在该阶段工作。

    我将考虑查看我的系统配置或使用不同的引导顺序。

    感谢您的答复。

    BR

    YukIOOYAMA