Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B, TL16C754C
主题:TL16C754B 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我们最近在一个 PCB 上更换了 TL16C754B 与 TL16C754C。 由于这两个寄存器之间没有任何变化、因此我们没有对固件进行任何更改(注意:我们不使用替代功能寄存器)。 在测试 PCB 时、我们发现 从 UART B 传输的数据存在问题。 我们对 TXA 和 TXB 的输出(以地为基准)进行了示波器捕获、如图所示、TXB 波形的频率比 TXA 波形高得多。 我们应该会看到在 TXA 和 TXB 上传输相同的波形。 TL16C754B 和 TL16C754C 之间是否有任何会影响 UART B 波特率发生器的变化? 是否有任何其他可能导致此问题的更改?