This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:25MHz 或 125MHz 用于 1000Mbps、是否重要?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, AM625, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547428/dp83869hm-25-mhz-or-125-mhz-for-1000mbps-does-it-matter

器件型号:DP83869HM
Thread 中讨论的其他器件:LMK05318BAM625

工具/软件:

大家好、ePHY 团队:

我介绍了 AM625、DP83869HM 和 LMK05318B 的连接。 其他持续主题: LMK05318:同步 E 硬件连接了解和参考

对于 1000Mbps 以太网用例、很明显、AM62 和 DP83869HM 之间的时钟速率必须为 125MHz。

但是、对于 DP83869HM 和 LMK05318B 之间的恢复 SyncE 时钟、 使用 1000Mbps 时、为 CLK_OUT 选择 25MHz 或 125MHz 是否重要? 由于恢复的 SyncE 时钟提供频率精度、因此我不知道为什么馈送到网络同步器 (LMK05318B) 的频率很重要。

谢谢您、

Jennifer

应用工程师

时钟和计时解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    这将取决于网络同步器使用时钟的用途。 从 PHY 的角度来看、我们只关注  从数据链路输出恢复的时钟。

    如果网络同步器只需要 25MHz CLK、那么从 PHY 的角度来看、这是可以的。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    感谢您的澄清。 在这种情况下、进入网络同步器的 25MHz 或 125MHz 无关紧要、因为无论网络同步器的输入频率如何、同步器都会将 25MHz 输出到 PHY 时钟(XI 引脚)。

    此致、

    Jennifer