This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:NXT 和 DIR 的输出延迟

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545612/tusb1210-the-outpu-delay-of-nxt-and-dir

器件型号:TUSB1210


工具/软件:

你(们)好

我目前正在设计中使用 TUSB1210BRHBR。
我测量了 NXT 和 DIR 的输出延迟、两者始终低于 1.2ns。
以下是我的测试环境的详细信息:
‌FPGA:XCAU7P-L1SBVC484I
‌示波器‌: 3 系列 MDO 混合域
‌探头‌: TPP1000
时钟为 输出模式。
TUSB1210BRHBR 的数据表规定输出延迟范围为 1.2ns 至 5.5ns。
根据 ULPI 1.1 规范、延迟应小于 9.0ns。
即使符合 ULPI 规范、在数据表规格之外运行是否存在任何潜在风险或问题?
谢谢、此致
Chunli Liang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这部分的专家目前是 ooo,他们将在明天回来. 我会确保他们明天能做到这一点。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、春丽:

      什么 FPGA 用于您的应用?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    我有两个项目。

    然后将使用 TUSB1210 与 Artix UltraScale+ FPGA 配合使用。

    另一个 示例是将 TUSB1210 与 Zynq UltraScale+ MPSoC FPGA 的 PS USB 控制器配合使用。

    谢谢、此致

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、春丽:

     TUSb1210 和 Zynq –7000 FPGA 之间存在时序问题、但其他 SOC/FPGA 可以正常使用。

    好极了

    Brian