This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:在原始模式下、FIR 输出 VOD 无法调节。

Guru**** 2888260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542532/ds250df230-under-raw-mode-fir-output-vod-can-not-be-adjustable

部件号:DS250DF230


工具/软件:

您好、  

   我将 芯片配置为原始模式(CDR 旁路)以控制  FIR 输出 VOD。  

   根据编程人员指南、我进行了 如下寄存器设置:

    //{address、value}

     {0xFC0x01}、//选择通道 0 进行操作
      {0xFF0x03}、//选择通道寄存器并启用广播模式以写入所有通道
      {0xFD0x00}、//以启用对芯片 0 的通道 0 的寄存器访问为例
      {0x000x04}、//复位通道寄存器、自行清除;
      //{0x0A,0x0C}、//使 CDR 复位生效;
      //{0x2F、0x50}、//选择数据速率为 25.78125Gbps(标准速率模式);
      {0x310x00}、//调整值 1 还是 0?
      {0x1E0x00}、//将器件置于原始模式

      {0x2D0x08}、
      {0x030x00}、

      //{0x8E、0x01}、//将 VGA 增益设置为 1、但无效。
      //{0x13、0x20}、//将 EQ 增益设置为 1、但无效。

      {0x3D0x80}、//启用 FIR;
      {0x3D0x00}、//将主光标点击符号设为正数;
      {0x3F0x40}、//将后标点击符号设置为负值;
      {0x3E0x40}、//将前标抽头符号设置为负值;
      {0x3D、0x1A}、//将主光标抽头幅度设置为 26;
      {0x3F、0x00}、//将后标抽头幅度设置为 2;
      {0x3E、0x00}、//设置前标抽头幅度 1;
    结果是、平均输出 VOD 约为 300mv。 然后、I CONFIG 摆幅模式:
    
    {0x1A0xC0}、//摆幅模式
    {0x0D0x01}、//SWING 模式
    平均输出 VOD 提高至约 490mv。 则 无法进一步改进。
    实际上、当我更改了寄存器 0x3D、0x3E、0x3F 的值时、  输出 VOD 没有改变 、输出 VOD 似乎是恒定的、即使我将  寄存器{0x3D、0x3E、0x3F}的值配置为{0x00、0x00、0x00}。
    我非常困惑!
   顺便说一下、我将数据速率配置为 6.25G。
   BR、  
   Himing

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing、  

    我将研究这可能导致的原因、然后返回给您。 为了进行验证、如果 在写入寄存器 0x3D、0x3E 和 0x3F 后从寄存器 0x3D、0x3E 和 0x3F 读取这些寄存器、值是否按预期读取?  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

       非常感谢您的快速响应!     昨天、我们使用差分示波器检查了芯片的输出 VOD、似乎 FIR VOD 约为 1.0~1.2V、 没关系!  但它仍然不能 adustable。  从寄存器   0x3D、0x3E 和 0x3F 读取值后、我将告诉您。  

      再次感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing、

    因此、对于所有尝试的前标、主标和后标寄存器值、VOD 读数都是 1.0-1.2V?  是的、 请告诉我 您是否能够在写入预期的寄存器值后读取它们、我们可以继续调试此问题。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

       我 在写入后用红色表示寄存器的值、红色的值与写入的值相同。  

       接下来应该做什么?   

    谢谢、此致、

    Himing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing、

    感谢您的检查。 您能和我分享您的 VOD 测量设置吗? 此外、若要检查数据速率是否影响输出 VOD 变化、您能否将数据速率配置为 1Gbps 时钟模式、并检查是否能够调整 VOD?  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing、

    我想澄清一下、在原始模式下、我们预计 FIR 不会影响 VOD、因为 FIR 滤波器依赖于 CDR 锁定。 在原始模式下、这些寄存器可用于调整 VOD、详见器件编程指南的表 7-63。  

    此致、

    GREG