This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:具有 120 Ω 端子电阻器的 THVD1406 输出波形

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1406, THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548143/thvd1406-thvd1406-output-waveform-with-120-ohm-terminal-resistor

器件型号:THVD1406
Thread 中讨论的其他器件: THVD1400

工具/软件:

先生、您好:

关于 THVD1406、我有以下四个问题:

THVD1406 的原理图和通信架构如下图所示。

  1. 我想了解 THVD1406 的输出电压电平为什么取决于是否存在 120 欧姆端接电阻器。

         
  2. 我已经从其他品牌测得 RS485 收发器、当应用 120 欧姆端接电阻器时、高输出电压电平和低输出电压电平都明显偏离零电平、这看起来很理想。 这是如何实现的? 与问题 1 中所述的情况相比、电压电平差异的主要原因是什么?

  3. 如果这种差异是由于收发器型号的选择造成的、则在选择收发器时应考虑哪些特性或规格?

  4. 如果差异确实与收发器模型有关、产品设计人员应如何决定将高电平电压钳位到接近零的收发器与将高电平和低电平保持在规定的零距离之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“639279" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548143/thvd1406-thvd1406-output-waveform-with-120-ohm-terminal-resistor

    我想了解 THVD1406 的输出电压电平为什么取决于是否存在 120 欧姆端接电阻器。

        [/报价]

    因此、当 Dinput 为高电平的时间超过该时间时、在 t_device_auto-direction 时间发生后、该器件会禁用其输出驱动器。 这就是自动方向控制功能的实现方式。 因此、在没有端接电阻的情况下、外部上拉和下拉电阻将被动生成 VoD、因此总线信号看起来更干净(裕度更宽)。 您希望在总线较长或通信快速时使用端接电阻器以防止反射。 您的总线看起来非常慢、因此如果这是您的应用中最快和最远的距离、则可能不需要端接电阻器。

    现在、 当组装终端电阻器时、右侧的第二个波形、当我们的器件禁用其驱动器时、VoD 由外部上拉和下拉电阻器生成。 并且由于电阻器阻值远大于驱动器的 PFET 和 NFET、因此 VoD 要低得多。 当 DIN 信号为低电平时、该器件将主动驱动线路、但当 DIN 为高电平时、它只会驱动差分输出几微秒、然后关闭并让外部电阻器生成 VoD、因此您会看到 A-B 线路上的脉冲变为高电平。 如果放大它、您将在  t_device_auto-direction 时间内看到其高电平。

    [引述 userid=“639279" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548143/thvd1406-thvd1406-output-waveform-with-120-ohm-terminal-resistor

    我已经从其他品牌测得 RS485 收发器、当应用 120 欧姆端接电阻器时、高输出电压电平和低输出电压电平都明显偏离零电平、这看起来很理想。 这是如何实现的? 与问题 1 中所述的情况相比、电压电平差异的主要原因是什么?

    [/报价]

    当 DIN 为高电平时、其他 RS485 器件会主动驱动 VOD (A-B)。 我们的器件会在设定的时间后禁用驱动器、以允许总线上的任何其他器件驱动、从而避免争用。 主要原因是其他 RS485 器件驱动高逻辑电平并且我们的器件被禁用。 如果您使用 THVD1400、则您将看到与其他收发器相同的行为。 该器件 (THVD1406) 具有自动方向控制功能。

    如果这种差异是由于收发器型号的选择造成的、那么在选择收发器时应考虑哪些特性或规格?

    是的、该器件专门具有一项称为自动方向的功能、当 DIN 为高电平的 时间达到 t_device_auto-direction 时间时、该功能会禁用驱动器。  

    RS485 器件可以具有几种功能。 如果您使用类似的器件、理想情况下希望总线上的其他收发器具有称为内部失效防护保护的功能、该功能将 Vth+推至负值以在驱动器禁用时允许更大的噪声容限。 否则、当器件禁用其驱动器时、您可能需要使外部失效防护电阻器的值更低、以获得更大的 VoD。  

    如果差异确实与收发器模型有关、产品设计人员应如何决定将高电平电压钳制在接近零的收发器与将高电平和低电平都保持在从零到规定距离的收发器之间?

    取决于噪声容限。 我建议查找包含失效防护保护功能的收发器(Vth+最小值为负值)。 如果您预计该应用将用于电气噪声环境、那么我建议在 A/B 引脚的上拉和下拉上使用较低的电阻值。 通常、我建议客户在禁用驱动器时目标电压至少为 200mV、因为+/–200mV 是所有收发器应该符合的 RS485 阈值。 根据 RS485 标准、外部上拉/下拉电阻的等效电阻不应超过 375 欧姆。  

    空闲 VoD 可通过以下公式估算:

    Rpullup_eq+Rterm_eq+Rpullup_eq = R_total

    VCC/R_TOTAL = I_BIAS

    VOD_IDLE = Rterm_eq x I_bias

    https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf?ts = 1754344231731 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    本文档使用定义更明确的公式对此进行了更详细的说明、但我提供的公式可以提供足够好的估算值。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobby:

    非常感谢您的专业回应—它已经解决了我的所有顾虑。

    我目前正在申请不带自动方向控制功能的隔离式 RS485 收发器样片、特别是 ISO3086DWR 和 ISO3088DWR、用于我的项目。 我将相应地进行测试和验证。