This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV049Q-Q1:电池短路和 ESD 保护

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04-Q1, TPD4E02B04-Q1, DS90LV049Q-Q1, TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550314/ds90lv049q-q1-short-to-battery-and-esd-protection

器件型号:DS90LV049Q-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TUSB501、TPD1E01B04-Q1、TPD4E02B04-Q1

工具/软件:

您好团队:

         我们使用 DS90LV049Q-Q1 进行两个系统之间的 SPI 通信。 我们要求在此 IO 引脚上提供电池短路 (18V) 保护和 ESD 保护。 您能为我们提供一个解决方案吗?   

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274630/tusb501-q1-short-to-battery/4830148#4830148

上述建议的解决方案是否可用于我们的应用中。 如果是、您能否为我们建议交流耦合电容值。

此致

Srikanth   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:  

    是的、您可以实施交流耦合解决方案、如 TUSB501。 请务必将 ESD 二极管放置在电容器后面、以保护其免受短路的影响。 如果接收器未自偏置、您还需要在总线的接收器端添加共模偏置网络(有关详细信息,请参阅如何使用直流和交流耦合端接 LVDS 连接)。  

    对于 ESD 二极管、TPD1E01B04-Q1 或 TPD4E02B04-Q1 应该足够了。 对于电容值、在速度高于 1Mbps 时、应使用 0.1uF 交流电容器。  

    此致、

    马特