Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04-Q1, TPD4E02B04-Q1, DS90LV049Q-Q1, TUSB501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LV049Q-Q1Thread 中讨论的其他器件: TUSB501、TPD1E01B04-Q1、TPD4E02B04-Q1
工具/软件:
您好团队:
我们使用 DS90LV049Q-Q1 进行两个系统之间的 SPI 通信。 我们要求在此 IO 引脚上提供电池短路 (18V) 保护和 ESD 保护。 您能为我们提供一个解决方案吗?
上述建议的解决方案是否可用于我们的应用中。 如果是、您能否为我们建议交流耦合电容值。
此致
Srikanth