This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:隔离 XFR 和 PHY 之间的连接

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549516/dp83869hm-connection-between-isolation-xfr-and-phy

器件型号:DP83869HM
主题:DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:
您好!!

我们在设计中使用 DP83869 以太网 PHY 和 HM5149NL 隔离 XFR。 在进行 MDI 线路布线时、我们面临一些问题。 有关详细信息、请参阅随附的图像。



我们有几个问题:

1.我们可以交换 MDI 信号的 P 线和 N 线吗?
2. DP83869 是否支持自动极性检测和校正?
3.如果没有,我们应该交换 XFR 另一侧的连接,以保持极性正确?

另外,我们理解 XFR 没有固定的极性,如果两侧互换,它不应该产生电学差异。 请确认此理解是否正确。

期待您的建议。

BR、

Sameep Pai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sameep、  

    DP83869 不支持自动极性检测。 但是、它具有镜像模式、在该模式下、它会将预期通道从 A -> D、B -> C、C -> B 和 D -> A 更改为其他通道、并且可以这样交换极性。  

    变压器没有固定的极性、因此如果两侧都交换、可以将其交换。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 J:-)