This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:PHY 上电之前的 LAN 电缆连接。 (来自链路伙伴 NLP/FLP 下冲的压力)

Guru**** 2562750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546341/dp83822i-lan-cable-connection-before-the-phy-power-up-stress-from-link-partner-nlp-flp-undershoots

器件型号:DP83822I


工具/软件:

您好:

我想问一个有关以太网 PHY 用例的一般问题。

通常、台式计算机在不拔下 LAN 电缆的情况下关闭。 (链路伙伴:路由器/交换集线器已通电、但使用 PHY 的计算机本身已断电。)

在这种情况下、该计算机中的以太网 PHY 会持续接收 NLP/FLP、这些信号可能会出现下冲低于数据表中所述的绝对最大额定值。

下冲可能取决于电路板设计、但我可以在 E2E 中找到一些超过–0.5V 的波形。  

由于器件接收的电压超过绝对最大额定值、因此我认为器件可能会损坏。

TI 器件是否能够承受此类用例?  

对于 MDI 引脚、大多数器件似乎具有–0.3V 或–0.5V 的绝对最大额定值最小值。

是否不建议在系统 (PHY) 通电之前连接 LAN 电缆?  

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai-san

    PHY 通过外部分立式或集成式变压器连接。 该变压器具有多种功能、例如

    • 阻抗匹 配:变压器使以太网电缆的阻抗与网络接口相匹配、可更大限度地减少可能导致失真并可能导致过冲和下冲的信号反射。
    • 信号隔离: 它们将以太网器件与网络电气隔离、防止接地环路和共模噪声等问题、这些问题会降低信号质量并导致信号完整性问题。
    • 共模抑制: 变压器可有效抑制共模信号、这会衰减电缆从环境中拾取的共模信号、从而提高信噪比。 这有助于 PHY 芯片更轻松地恢复数据信号、并降低信号衰减的可能性、信号衰减可能表现为下冲。

    因此、PHY 基本上受到变压器保护、即使在关闭状态下连接到 LAN 时也不会损坏。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的支持。

    我知道以太网 PHY 在 RJ45 连接器和 PHY 之间使用磁性元件。 即使发生隔离、我相信交流信号也可以通过变压器((例如快速链路脉冲和正常链路脉冲(一组短脉冲))来检测 PHY <->PHY 连接。 由于存在信号隔离、未通电的 PHY 无法向信号线提供偏置电压、这意味着共模电压将为 0V。 由于链路脉冲很短、因此应至少存在一些下冲。

    这可能是你的评论质疑。

    1. 那么、如果下冲的峰值电压为–0.7V(低于绝对最大额定值的电压)、会发生什么情况?
      1. 电压是在靠近 PHY 的 PHY 和磁性元件之间的点测量的。  
      2. 在合规性测试中、链路脉冲波形模板似乎允许–3.0V 下冲。
    2. 为什么你认为这种下冲发生?
      1. 它是否基于 PCB 设计? 即阻抗不匹配?
    3. 一般而言、如何尽量减少这种下冲?

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai-san

    如果 FLP 有下冲、PHY 内部 ESD 将钳位、从而保护 PHY 免受损坏。

    下冲可能是由 PCB 设计的阻抗不匹配引起、或者负载可能不正确。 但是、如果 FLP 能够满足 802.3 FLP 模板并通过合规性测试、他们会担心什么?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    我们只需要确保 TI 以太网 PHY 是否可以在系统断电的情况下保证长期运行、但链路伙伴已通电。

    如果器件内部 ESD 钳制 FLP/NLP 下冲、则保护二极管的正向电流为几 mA~几十 mA、这会导致功耗。
    ESD 必须将电压钳位在–0.5V 以上。 我当时认为此–0.5V 是保护二极管的导通电压。

    由于系统(PHY 本身)断电、链路伙伴将继续发送带下冲的 NLP 或 FLP、这意味着保护二极管在每个脉冲间歇性地都有正向电流。  
    我想知道这种情况是否可能损坏以太网 PHY 或影响长期稳定性和质量。

    下面是链接脉冲模板。
    我不认为在一般设计中存在如此大的下冲、然而、它允许低至–3.1V 下冲。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai-san

    在这种情况下、我们没有看到任何长期稳定性或质量问题。 如果您查看我们的竞争对手 PHY、您会发现它们也具有相同的–0.5V 绝对最大额定值。 以太网 PHY 已经上市了很长时间、如果存在问题、我们会加以了解、 因为连接到开机 PC 是一种很常见的用例。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    我们明白、在市场上的这种常见情况下、包括竞争器件、不会出现任何问题。 但是、MDI 输入可能会超过绝对最大额定值。 因此、我们需要阐明该规格。

    这是否意味着该设备可以接受在链路脉冲模板方面超过绝对最大额定值–3.1V 的电压输入? 那么,绝对最大额定值的定义是什么?

    我的理解是、任何电压超过绝对最大额定值的器件都会损坏、无法保证器件正常运行或性能。

    如果器件无法接受任何低于–0.5V 的电压、这意味着我们不建议用户使用与供电链路伙伴之间未供电的 PHY 电缆连接的用例。

    在大多数情况下、我认为下冲应低于绝对最大额定值。
    但是、在某些情况下、器件可能会收到下冲、例如基于电路板设计(例如模板)的–0.7V (<–0.5V)。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai-san

    请让我在内部讨论、并在下周前为您提供答案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的持续支持。 我们期待收到您的反馈。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai-san

    如果下冲约为–0.7V、PHY 将正常、因为内部 ESD 二极管将保护 PHY 免受损坏。  

    但如果下冲低于–0.7V、那么我们必须对其进行测试。  

    这是一个实际问题还是一个理论问题? 我认为您不会看到大于–0.7V 的下冲、除非电路板设计出现问题、例如 MDI 线路极性发生翻转。 在这种情况下、我们应推动修复电路板设计、以解决大下冲问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的回答。

    这不是实际问题。 这是我们的理论问题。 我们需要了解器件存在此类下冲时的行为。

    尽管我们不知道链路伙伴链路脉冲行为、但我们知道 PHY 接收下冲应处于器件性能和质量的绝对最大额定值范围内。

    此致、

    Kawai