Other Parts Discussed in Thread: HVDA551-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HVDA551-Q1工具/软件:
尊敬的专家:
客户发现其车辆中存在 HVDA551-Q1 故障。 现象是:CANH 到 GND 是 3 欧姆。 CANHL 到 GND 为 4 Ω。 TVS 和电容器等外部元件都正常。
现在、它们使用 SMAJ18CA 作为 TVS 保护。
我的问题:
1.你能评估电视是否合适?
2.对此失败有何评论?