This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HVDA551-Q1:CANH 和放大器;CANL 对 GND 短路故障

Guru**** 2797655 points

Other Parts Discussed in Thread: HVDA551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550870/hvda551-q1-canh-canl-short-to-gnd-failure

器件型号:HVDA551-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

客户发现其车辆中存在 HVDA551-Q1 故障。 现象是:CANH 到 GND 是 3 欧姆。 CANHL 到 GND 为 4 Ω。 TVS 和电容器等外部元件都正常。  

现在、它们使用  SMAJ18CA 作为 TVS 保护。  

我的问题:  

1.你能评估电视是否合适?

2.对此失败有何评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    1.这将取决于环境,即,它指定的能量与系统产生和无法评估的能量,没有了解关切的水平。

    2.遗憾的是,您必须评估  故障期间的瞬态电平,才能正确评论,因为我怀疑瞬态大于绝对最大额定值最有可能导致该问题。 因此、基于瞬态电平、建议使用移除所有外部元件(但主要根据需要包括端接电阻器和 TVS 二极管)进行验证、这与数据表的第 11 节类似、用于验证、谢谢。

    此致、

    Michael。