This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:设计问题

Guru**** 3019880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550684/tusb8041-q1-design-problems

器件型号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

工具/软件:

尊敬的团队:

我们遇到了 TUSB8041IPAPRQ1 的一些设计问题、如下所示。 您能否查看并确认? 谢谢。

1. 数据表规定晶体的 ESR 必须小于 50Ω。 ESR 对性能有多大影响?

我们目前选择了具有 80Ω ESR 的晶体—您能否评估此晶体是否可使用?

 2.对于 PIN18 (GRSTz)、数据表将其描述为全局电源复位。 该参考设计通过电容器将其接地。

此配置如何实现复位功能? 是否应按下图所示添加电阻器和电源连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

     对于 GRSTz、该引脚上有内部上拉电阻器。 使用外部电容器时、在 VDD33/RC 电路稳定后的某个时候、VDD 电路将保持低电平。 GRSTz 低电平将复位集线器。  

     对于晶体 ESR、它与振荡器启动和维持振荡所需的环路增益成正比。 ESR 越高、启动就越困难。

    TUSB8041  振荡电路是基于 50 欧姆 ESR 晶体设计的,但如果 具有 80 欧姆 ESR 的晶体 仍然可以 振荡,我没有看到任何其他问题。

    好极了

    Brian