This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU00101-Q1:"TXS0102QDCURQI""CAXC2T245QRSWRQ1""TXU0101QDRYRQI"""TXS0102QDCURQI"需要电平转换器审核。

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, LSF0002, TXU0101, TXS0102, TXS0102-Q1, LSF0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545694/txu0101-q1-level-translator-review-required-for-txs0102qdcurqi-caxc2t245qrswrq1-txu0101qdryrqi-txs0102qdcurqi

器件型号:TXU00101-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0102、LSF0102 、LSF0002、 TXS0102-Q1、TXU0101 LSF0102-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:
请找到 “TXS0102QDCURQI",“,"CAXC2T245QRSWRQ1"、"CAXC2T245QRSWRQ1",“,"TXU0101QDRYRQI"“"TXU0101QDRYRQI"和、和"TXS0102QDCURQI"“"TXS0102QDCURQI"的“的原理“原理图“图、以供您进行审阅、请分享您的反馈。
下面链接中附加的文件
链接 —  https://ftpa.vvdntech.com/nextcloud/index.php/s/C3yf7woNoCKN9Yz
密码 —  C64cCkYpk2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RAM:

    这是我的反馈。

    U77:  对于 A2 -> B2、您需要 DIR2 为逻辑高电平。

    你好、Jack、

    您能帮助查看 U64 吗? 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    请注意、不建议将外部上拉电阻器与 TXS0102 一同使用、因为该器件已经有内部 10k Ω 上拉电阻器。 OE 引脚也可以直接偏置到 VCCA、无需担心。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack
    感谢您的反馈。
    请注意、  
    由于我们需要 1.8K 上拉电阻来实现所需的上升时间、因此我们特意添加了一个 2.2k 外部上拉电阻与内部 10K 上拉电阻并联来实现 它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh
    感谢您的反馈。
    如原理图中的“设计说明“所述,请忽略原理图中的信号方向 — 信号方向将为 B 到 A

    您能否帮助确认以下电平转换器的原理图是否合适? - U44、U45、U79、U41、U42、 U54、U62、U72、U71、U88、 U89

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    客户尝试满足的上升时间是多少? TXS 具有内部单稳态电路、并会将输出阻抗降至<100 欧姆、以便实现快速转换、因此无需尝试使用额外的上拉电阻从外部进行调整。 如果客户仍希望控制其系统的特定上升时间、则 LSF0002/LSF0102 也仅依赖外部上拉电阻来控制输出上升时间。  

    此致。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RAM:  

    所有其他 AXC 电平转换器都适用。

    此致

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、插孔
    请注意、我们的上升时间要求为  20ns 至 300ns。
    请告诉我们、我们是否能够通过移除外部上拉电阻器来实现同样的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh
    已注意。
    您 也可以将您的反馈分享到 TXU0101QDRYRQI (U54) 中。

    还有一个关于 CAXC 电平转换器的问题、电平转换器是否可以在没有任何外部上拉的情况下工作?
    例如: U88

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    目前、上升时间规格在 TXS0102-Q1 的数据表中提供。 请注意、电流上拉电阻将形成一个具有内部 10k Ω 的并联网络、并导致 VOL 电平上升 、这在大多数情况下是不可取的。  另外、如果客户选择自行微调转换时间、LSF0002/LSF0102 的输出上升时间仅依赖外部上拉电阻。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RAM:

    TXU0101 (U54) 原理图看起来不错。

    还有一个关于 CAXC 电平转换器的问题、电平转换器是否可以在没有任何外部上拉的情况下工作?

    正确。 AXC 电平转换器采用推挽架构、因此不需要外部上拉或下拉电阻器。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh
    谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack  
    您能否确认这两个器件是否符合 AEC 标准?
    如果没有、您能推荐符合 AEC 标准的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    Q1 型号将是符合 AEC 标准的器件。  汽车版本是 LSF0102-Q1。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack  
    请查找 LSF0102-Q1 的原理图以进行审核、请帮助您分享这些原理图的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    原理图中 A/B 端口上缺少上拉电阻器。 请检查这些电阻器的组装是否超出给定原理图、因为 LSF 具有开漏输出、需要外部上拉电阻器才能实现逻辑高电平状态。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack
    电阻器 R747、R748、R751、R752 是 A/B 端口的外部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    谢谢、我之前漏掉了它们。 原理图在此处看起来正常。  


    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack  
    “谢谢你!