This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:长电缆距离 TX 缓冲器使用建议

Guru**** 3016580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550517/ds90ub925q-q1-tx-buffer-usage-recommendation-for-long-cable-distance

器件型号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS25BR100、 ALP

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我是 LIG Nex1 的硬件设计工程师、目前致力于开发使用 FPD-Link III 器件(DS90UB925QSQE/NOPB(串行器)和 DS90UB926QSQE/NOPB(解串器)的系统。

我们已经使用各种电缆测试了我们的系统、并观察到在串行器和电缆之间未使用 TX 缓冲器时出现以下问题:

1、系统的性能因电缆类型和长度而异。
2、使用长度超过约 3 米的电缆时,解串器经常失锁。

我知道 FPD-Link III 器件通常为点对点连接而设计、通常不建议使用外部 LVDS 驱动器或转接驱动器。 但是、由于较长电缆上的锁定不稳定、我想问以下问题:

——

问题:

  1. 能否在 DS90UB925QSQE 和电缆之间安全地使用 TX 缓冲器(例如 LVDS 转接驱动器或中继器)、而不会违反信号完整性或协议时序?
  2. 如果是、哪些 TI 推荐的器件(例如 DS25BR100 或其他器件)适合与 FPD-Link III 配合使用、尤其是在电缆长度超过 3m 时?
  3. 如果不建议或不支持使用 TX 缓冲器、那么为了确保在长电缆距离 (3m+) 上(尤其是在嘈杂的环境中)实现可靠的链路锁定、最佳做法是什么?
  4. 是否有任何专门针对 FPD-Link III 系统的关于信号扩展或电缆驱动器策略的官方应用手册或设计指南?
  5. 数据表提到交流耦合 STP 电缆可以支持长达 10 米的传输—在构建此类电缆时、我们是否应该遵循任何具体的设计或布局注意事项?

对于您为实现稳健的远距离 FPD-Link III 传输而提供的指导和推荐的任何技术文档、我们将不胜感激。

提前感谢您的支持。

此致、
Kiyoun Ryu
硬件设计工程师
LIG Nex1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyoun:

    能否在 DS90UB925QSQE 和电缆之间安全使用 TX 缓冲区(例如 LVDS 转接驱动器或中继器)而不会违反信号完整性或协议时序?
    如果不建议或不支持使用 TX 缓冲区、则确保在长电缆距离 (3m+) 上(尤其是在嘈杂的环境中)实现可靠的链路锁定的最佳做法是什么?

    虽然不建议为 SER 和 DES 的器件 TX 和 RX 之间的 FPD-Link 连接放置任何转接驱动器或中继器、但对于配置、可使用其他建议来优化信号完整性。

    例如、92x 器件的 STP 配置通常建议使用 CMC、请参阅下面的示例图:

    只要配对的 CMC 也位于 DES 侧、这应该会提高信号完整性。

    第 10 节下为 FPD3 器件提供了一些布局指南、但上面的选项也可帮助提高通道完整性、即使在不同的长度条件下也是如此。

    验证不同 EQ 等级(此场景中的 926 上有自适应均衡器)下链路完整性的另一种选择是使用 ALP 应用与裕度分析来确定不同长度下是否有足够的裕度。 请参阅下面的环境示例:

    参考资料:

    只要链路上的 FPD-Link 组件满足信号完整性以及 92x/94x 通道规范、LOCK 在这些条件下应该保持稳定。

    如果您想从此处获取任何其他文档、请告诉我。

    此致、

    Miguel