This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:与 TMUXHS4212 连接

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537548/tusb321-interface-with-tmuxhs4212

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4212

工具/软件:

在我的原理图中、TUSB321 的 VBUS_DET 为 910K。 电流模式通过 0 欧姆电阻接地。 我已经假设 TMUXHS4212 在 C 型的两侧都具有 USB3。但现在只有 USB2.0 正常工作。 CC 引脚检测发生在一侧其 3.1V、另一侧约为 0.04V。 USB3 信道已正确布线但无法检测为什么会这样?  
您可以私下分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您在一个 CC 引脚上看到 3.1V、在另一个引脚上看到 0.04V、则似乎没有进行有效的 CC 连接。 通常、如果有正确的 CC 连接、则 CC 引脚上的电压应更低、更接近数据表中列出的值:

    您能否监控 TUSB321 上的 DIR 引脚、并确保它在翻转 USB-C 电缆时反转方向? 此外、您可以监测 VBUS_DET 并确保其正确检测到 VBUS。

    您可以查看原理图。 只是为了确认、这是用于 DFP 还是 UFP 连接?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    抱歉、我的意思是、一侧的 DIR 显示 0.04V、翻转时显示 3.14V。 我已经在 PM 中分享了原理图。 它用于 DRP 角色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果 TUSB321 设置为 DRP 并且正在连接到另一个 DRP 或 UFP 设备、则可能没有配置为 UFP、而是配置为 DFP。 将端口设置为 UFP 是保证这一点的理想方法。

    您能否监测 CC 线路以及在连接期间看到的活动? 此外、可以确认器件是否设置为 UFP 的另一种方法是将 CURRENT_MODE 更改为较低的值、如 900mA 或 1.5mA、并监控 OUT1 和 OUT2 引脚:

    TUSB321 是否连接到另一个 Type-C 连接器? 如果是 UFP、它也应该会接收 VBUS、因此您可以监测 VBUS_DET。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的例子中、OUT1 和 OUT2 为 NC。 是的、TUS321 连接到另一个 Type-C 连接器、VBUS 正在接收、VBUS_DET 为 0.4V。
    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 UFP 应用、OUT 引脚通常用于向器件指示何时建立 DFP 连接、并可用于监测所需电流。 如果可能、监控它们有助于指示设备所看到的内容。 您可以通过使用 200k Ω 电阻器将 ID 引脚上拉至 VDD、并查看该引脚是否被拉低、查看器件是否设置为 DFP。 如果是、则表示 TUSB321 设置为 DFP。

    您可以保证 TUSB321 通过 PORT 引脚设置为 UFP、如果可能、这可能是更适合进行测试。

    您是否已经确认 TMUXHS4212 可以正常工作? 如果 DIR 引脚正在翻转、则多路复用器也应该正在翻转。 是否有任何 USB3 连接? 只要接收到 VBUS、它就应该能够进行 USB3 连接、只要 TX/RX 线路上的电容处于预期电平 (75nF-265nF) 内即可。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的,我们以前为它设计了一个开发板,它是工作的。 原理图现在已共享。 但没有发生 USB3 连接。 以前、设计中使用 10k 作为 VBUS_DET、但论坛建议的输入将其更改为 910K。
    会尝试监测 OUT 和 CC 引脚并返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    因此、当将 10k Ω 用于 VBUS_DET 时、您没有看到问题、但现在使用 910k Ω 电阻器时、您会看到建立连接出现问题? 如果您需要、可以尝试在此范围内调整 VBUS_DET 电阻器的值、然后查看这样是否会改善问题:

    是的、请告诉我您在 OUT 和 CC 引脚上看到的内容。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、之前的 10k 用于 VBUS_DET、因此没有问题。 现在、借助 910K、它无法建立 USB3 连接。 尝试 0 欧姆的结果显示在笔记本电脑中不能识别一次,然后它停止显示 adn 工作在 USB2 本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    VBUS_DET 引脚不适用于高于 4V 的电压。 如果您使用的是 0 Ω 电阻器、则器件将进入 5V 电压、这可能会损坏器件或导致器件完全停止工作。

    建议遵循数据表中列出的电阻值、以防止对该引脚造成任何损坏:

    如果 VBUS_DET 引脚上的电压为 5V、是否也可以测试是否更换器件以确保没有损坏?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动、我会将此主题标记为已解决。 如果您有任何问题或需要更多帮助、请随时在此处回复。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉响应延迟、由于供应商重新组装而无法返回、在不同的电路板上尝试了它、但无法测量 CC1 和 CC2 引脚电压电平、900k VBUS_DET 在连接时显示为 1.2V。  
    3.3V 未生成、因此为多路复用器提供了外部 3.3V 电压、仍然没有 USB3 的迹象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是在重新组装之后吗? 或者您是否仍在等待重新组装?

    您是否能够监控 OUT 引脚并看到任何活动?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是重新组装后的情况。 OUT 引脚未如前所述连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果无法确保存在连接(即通过 CC 引脚、OUT 引脚甚至 ID 引脚进行的 E 连接)、则可能很难确定是否建立了正确的连接。  

    如果 TMUXHS4212 已连接并通电、则应能够以至少 ON 的方向进行连接。 客户是否能够手动控制该多路复用器的 SEL 引脚并查看他们是否可以看到连接?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    目前只有 CC 引脚可供选择、但用焊盘将电线手工焊接到焊盘上并不完全可行。 可以手动完成它,将测试它,并得到你.  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有了、是的、如果您可以测试、请让我知道、这样我们就可以确保建立了连接。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    无法测量它。 很抱歉耽误了其他工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    别担心。  您可以探测哪些引脚、这些引脚可能有助于了解 TUSB321 的状态是多少?

    谢谢、

    Ryan