请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B-Q1工具/软件:
我已经使用完成并验证了原理图和 PCB 设计 TUSB8020BIPHPR USB 集线器控制器。 IC 工作正常、集线器功能稳定。
但是、即使在轻负载或空闲条件下、IC 也能在约的频率下运行 45–50°C 看起来相对温暖。
这是否视为此器件的正常工作温度?
另外,你有任何建议 降低温度 有何影响? 例如、任何布局指南、散热过孔使用或特定的 PCB 注意事项?
感谢您的支持。
它已经通过过孔直接连接到 GND。