This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:TUSB8020BIPHPR

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546516/tusb8020b-q1-tusb8020biphpr

器件型号:TUSB8020B-Q1


工具/软件:

我已经使用完成并验证了原理图和 PCB 设计 TUSB8020BIPHPR USB 集线器控制器。 IC 工作正常、集线器功能稳定。

但是、即使在轻负载或空闲条件下、IC 也能在约的频率下运行 45–50°C 看起来相对温暖。
这是否视为此器件的正常工作温度?

另外,你有任何建议 降低温度 有何影响? 例如、任何布局指南、散热过孔使用或特定的 PCB 注意事项?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

         该散热焊盘必须通过一组过孔连接到地、  

          为了实现 EMI 和 ESD、接地或机箱接地仅在不同平面上的 USB 端口连接器附近实现。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     它已经通过过孔直接连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错、让我检查一下我们的 EVM、看看有什么不同。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

      很抱歉迟到了。

     在器件顶部测量的温度 I。 在连接所有器件后、温度为 30°C、在连接两个 USB3 器件后、温度为 35°C。

    此致

    Brian