This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:查询 SGMII 转换为 RGMII 模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550611/dp83869hm-query-for-conversion-of-sgmii-to-rgmii-mode

器件型号:DP83869HM


工具/软件:

您好:

我正在使用此器件将 CPU MAC 连接连接到以太网交换机 MAC 连接。 该器件用于将 SGMII 转换为 RGMII。 使用该器件时、我需要确认是否需要将 TX 连接到 RX、反之亦然、还是将 TX 连接到 TX 以及类似的 RX。  

谢谢、

Atharva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DP83869HM SOP/SON 是输出、而 SIP/SIN 是输入。

    查看 KZ9477S 数据表、S_IN7P/M 是输入、S_OUT7P/M 是输出。

    因此、DP83869HM SOP/SON 需要连接到 S_IN7P/M、SIP/SIN 需要连接到 S_OUT7P/M

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 RGMII 的连接方式:TX-RX 或 TX-TX、反之亦然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 KSZ9477S、TXD6_[3:0]被定义为输入。 DP83869HM RX_D[3:0]定义为输出。 所以

    KSZ9477S TXD6_[3:0]连接到 DP8369HM RX_D[3:0]、

    KSZ9477S RXD6_[3:0]连接到 DP83869HM TX_D[3:0]。

    谢谢

    David