This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:不同的电压轨兼容性

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551476/tca9548a-different-voltage-rails-compatibility

器件型号:TCA9548A


工具/软件:

我一侧有 3.3V 和 1.8V I2C。 我应该将芯片 VCC 连接到 3.3V 还是 1.8V? 我认为它应该是 3.3V、请确认。 如果是 3.3V、输出可以高达 2.1V、我必须检查 1.8V 芯片是否正常? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您应该将电源设置为最低总线电压、本例中为 1.8V。
    不过、如果您想提高该值、则需要确保输出端的 1.8V 器件能够处理 2.1V 电压、这是正确的。 不过、如果可能、最好使用 1.8V 电源。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Rami。 对于其中一些器件、下游 I2C 总线为 3.3V。 如果我将此芯片连接到 1.8V、则该芯片的最小高输出电压不满足 3.3V 总线上芯片的最低高输入电压要求。 根据数据表、当 Vcc 连接到 1.8V 时、高输出可低至 0.6V。 如果下游是 3.3V 芯片、它可能需要高于 2.1V 的最小高输入 0.7 x 3.3V。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    该规格仅适用于输入、而不是输出。 输入需要至少为 VCC 才能寄存为高电平。 因此、在 1.8V 电源和 3.3V 输入下、您将完全高于该阈值。  

    第 8.2.1 节更具体地说明了您的电源应该是什么

    此处的 Vpass 最多将为 1.8V、因为这是您的最低总线。  



    如果我们查看图 8-2、您将需要大约 2.8V 或更低的电源。  
    不过、我们通常建议使用最低总线电压作为电源电压、因为这样会使情况更容易一些。 在这种情况下、我建议使用 1.8V 电源、因为您的最低总线是 1.8V。 但如前所述、从技术角度而言、您可以提高一点。  

    -拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您可以继续澄清我的问题。 假设我将 1.8V 连接到此 TCA9458 的 Vcc、并将 3.3V 连接到下游 I2C IC。 下游 IC 的输入端口通过电阻器上拉至 3.3V。 如果该 TCA9458 的引脚 19 处输入较高、那么该 TCA9458 的引脚 2 处的输出电压是多少? 我想它会遵循您的数据表第 5.5 节中的表格吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    当然、根据需要提出尽可能多的问题!
    是的、第 5.5 节中的信息将说明其行为方式。 输出电压侧的上拉电阻将决定引脚 2 是什么。 使用 1.8V 电源时、输入为 1.8V 时、其输出典型值为 1.1V、具体取决于电流、但这只是一个粗略估算。 因此、如果您有 3.3V 输入、您可能会看到短暂的压降(因此大约为 2.5V)。  

    话虽如此、这些值实际上不应该相关性太大、因为您可以在两侧添加一个上拉电阻器来达到所需的值。  

    谢谢、
    Rami