This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:是否完全使用 DP83869 在 1000Mbps 介质转换器模式下可以实现仅配置 (strap)?

Guru**** 2559880 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551310/dp83869hm-straps-only-configuration-possible-in-1000-mbps-media-converter-mode-with-the-dp83869-at-all

器件型号:DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在评估选择 用于 SFP 模块/收发器的 DP83869HM。

收发器必须与 SERDES (SGMII 固定为 1000M) MAC 兼容、并且由于电路板上缺少空间 、目标是仅使用搭接配置器件、即不通过寄存器进行配置。

我查看了数据表和其他文档、相信它会正常工作、直到我阅读了  SNLA318、该文档在任何其他文档中都没有任何其他相关引用、其中规定了该数据表和其他文档

必需 1000Mbps 介质转换器模式的寄存器配置:将 0x1FFC 写入寄存器 0x01EC(将位[0]设置为 0)

这会使 仅配置 (strap) 实现不成功。 我的问题很简单、在 1000Mbps 介质转换器模式下、是否 可以使用 DP83869 仅配置 (strap)?  

数据表似乎意味着 ...

PHY 配置 (strap) 表配置
RX_D0 = PHY_ADD[1:0]= 0 (def)
RX_D1 = PHY_ADD[3:2]= 0 (def)
OPMODE[2:0]= 4 (1000Base-T 转 1000Base-X)»
  JTAG_TDO/GPIO_1 = OPMODE[0]= 0 (def)
  RX_D3 = OPMODE[1]= 0 (def)
  RX_D2 = OPMODE[2]= 1
LED_0 = ANEG_DIS = 1(光纤强制模式)
ANEGSEL_[1:0]= 3(铜:自动协商(广播 1000、自动 MDIX)
LED_2 = ANEGSEL_1 = 1
LED_1 = ANEGSEL_0 = 1

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们目前正在更新我们的文档、并且已知该位过去与链路中断直通特性相关。 不过、我们发现与链路丢失直通特性相关的位是同一寄存器的位 2、该位由配置 (strap) 控制、因此无需按照 SNLA318 的要求写入该位。

    因此、您可以在 869 上实现 1000M 介质转换器模式、无需任何寄存器配置。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我目前使用的是 100Mbps 介质转换器模式。 我是否还可以通过仅通过配置 (strap) 来实现介质转换器功能?

    此外,我发现当设备正常工作时,可以断开光纤,然后重新插入。 但是、如果铜缆被拉出、LED1(表 7-13 LED1 默认光纤链路已建立:稳定亮起)将快速闪烁。 如果重新插入铜缆、DP83869 将无法再正常工作、需要再次通电才能正常工作。

    我的配置 (strap) 是:OPMODE[2-0]= 101、LED_1 = 1、LED_2 = 1、RX_CTRL 和 RX_CLK 保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    100M 介质转换器工作相同。 是启用还是禁用链路中断直通功能?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、RX_CTRL 和 RX_CLK 保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能尝试禁用链路中断直通吗?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进问题。

    由于 RX_D2 被拉至高电平、 即使我不使用 RGMII 接口、我仍然需要镜像 RX_Dn 引脚的电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有必要镜像。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我希望启用链路损耗直通、以便铜缆可以知道光纤的连接状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我理解。 不过、我想看看链路中断通过是否导致了这种情况。  
    如果发现情况如此、我们可以寻找权变措施、使其适用于启用的链路中断直通功能。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试禁用链路中断直通功能、但这种现象保持不变。 在铜线被移除后,芯片会进入类似于碰撞的状态,而重新插入也是无效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、听起来不错。
    您能创建一个新主题、以便我们更好地跟踪该主题吗?