Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我正在评估选择 用于 SFP 模块/收发器的 DP83869HM。
收发器必须与 SERDES (SGMII 固定为 1000M) MAC 兼容、并且由于电路板上缺少空间 、目标是仅使用搭接配置器件、即不通过寄存器进行配置。
我查看了数据表和其他文档、相信它会正常工作、直到我阅读了 SNLA318、该文档在任何其他文档中都没有任何其他相关引用、其中规定了该数据表和其他文档
“ 必需 1000Mbps 介质转换器模式的寄存器配置:将 0x1FFC 写入寄存器 0x01EC(将位[0]设置为 0)
这会使 仅配置 (strap) 实现不成功。 我的问题很简单、在 1000Mbps 介质转换器模式下、是否 可以使用 DP83869 仅配置 (strap)?
数据表似乎意味着 ...
PHY 配置 (strap) 表配置
RX_D0 = PHY_ADD[1:0]= 0 (def)
RX_D1 = PHY_ADD[3:2]= 0 (def)
OPMODE[2:0]= 4 (1000Base-T 转 1000Base-X)»
JTAG_TDO/GPIO_1 = OPMODE[0]= 0 (def)
RX_D3 = OPMODE[1]= 0 (def)
RX_D2 = OPMODE[2]= 1
LED_0 = ANEG_DIS = 1(光纤强制模式)
ANEGSEL_[1:0]= 3(铜:自动协商(广播 1000、自动 MDIX)
LED_2 = ANEGSEL_1 = 1
LED_1 = ANEGSEL_0 = 1
谢谢你。