This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:TUSB9261IPAPQ1 USB 3.0 至 SATA 桥接器支持请求–定制电路板上未检测到 SSD

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540245/tusb9261-q1-support-request-for-tusb9261ipapq1-usb-3-0-to-sata-bridge-ssd-not-detected-on-custom-board

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261、

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我们目前正在集成 TUSB9261IPAPQ1 使用 USB 3.0 转 SATA 桥接 IC 定制硬件设计 和面临 SSD 检测问题。

电路板配置详细信息:

  • USB 转 SATA 桥接器: TUSB9261IPAPQ1

  • 连接器: MDT420M02001–PCIe M.2 Gen 3/Gen 4 卡边缘连接器、 密钥 M.

  • 使用的 SSD: EVMM2/128GB(M+B 密钥)
    SSD 链接 — www.amazon.in/.../B09W2ZZ3DB

  • 使用的 SOM: Quectel SC668S

  • OS/SDK: Android 13 (QC6125 SDK)

问题描述:

SSD 是 未检测到 定制板上。 我们希望了解:

  1. 启动 TUSB9261IPAPQ1 不需要任何电阻 要刷写的其他固件 是否要使用 SATA SSD 正常运行?

  2. 有任何问题 特定的驱动程序或配置设置 (在 Android 或其他情况下)、需要启用才能正确检测 SSD?

  3. 根据您的专业知识、是 MDT420M02001 (Key M) 连接器 是否适合在该 USB 转 SATA 应用中与 TUSB9261IPAPQ1 搭配使用?

    • 如果没有、请您推荐一个 更合适的连接器 与 M+B 键控 SATA SSD 兼容?

原理图说明:

我们参考了 LINK (pinoutguide.com/.../M.2_NGFF_connector_pinout.shtml)和中的 M.2 连接器引脚排列 将以下引脚修改为 GND 基于 SATA M.2 兼容性:

  • 引脚 75 (CONFIG_2)

  • 引脚 69 (CONFIG_1)

  • 引脚 21 (CONFIG_0)

  • 引脚 1 (CONFIG_3)

请查看此原理图假设、如果有、请告知我们 需要进行任何进一步的更改 用于 SATA 操作。

请求:

  • 请提供一个 检查清单或指导 确保使用 SATA SSD 正确初始化 TUSB9261IPAPQ1。

  • 确认是否已选择 M.2 连接器 和 SSD 密钥类型 与 TUSB9261IPAPQ1 兼容。

  • 共享任何内容 参考设计 或 验证了原理图 晶体的振荡频率。

我们期待您的支持帮助解决此集成问题。

此致、
Pritam Strichandan Sahoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritam:

    请提供一个 检查清单或指导 用于正确初始化具有 SATA SSD 的 TUSB9261IPAPQ1。

    只要安装了正确的硬件、TUSB9261 就应该能够与 SATA SSD 通信而不会出现问题。 您是否已经将我们在 TI.com 上提供的固件刷写到您的器件?

    确认是否选中 M.2 连接器 和 SSD 密钥类型 与 TUSB9261IPAPQ1 兼容。

    我尚未使用此器件测试 M.2、我相信我们之前也没有使用该器件的任何示例或测试、因此我无法确定它们是否兼容。 如果用于 SATA 和 M.2 SSD 的信号相同、那么我认为应该不存在问题、前提是 M.2 器件可以以 TUSB9261 支持的速度运行。

    Share any 参考设计 或 验证了原理图 如果可用。

    我通过 E2E 向您发送了一个朋友的申请、请接受该申请、然后我可以将我们 EVM 的设计文件发送给您。

    与此同时、我将查看您的原理图、看看我是否发现任何问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复和提供审阅原理图。

    关于您的查询—我想确认:

    • 是否已预加载固件 在 TUSB9261IPAPQ1 上、默认出厂时在该器件上、或者

    • 是必须刷写的 首次使用前是否手动安装固件?

    如果需要手动刷写、请分享以下信息:

    1. 。 固件映像 (最新稳定版本)

    2. 。 刷写指南或程序

    3. 任何必需的工具或实用程序。

    我们希望确保固件已正确编程、以排除导致 SSD 检测问题的原因。

    此外、我已接受您朋友对 E2E 的申请—请在方便时随时分享 EVM 设计文件。

    期待您的意见。

    此致、
    Pritam Strichandan Sahoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritam:

    [报价 userid=“651084" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540245/tusb9261-q1-support-request-for-tusb9261ipapq1-usb-3-0-to-sata-bridge-ssd-not-detected-on-custom-board/5926138

    关于您的查询—我想确认:

    • 是否已预加载固件 在 TUSB9261IPAPQ1 上、默认出厂时在该器件上、或者

    • 是必须刷写的 首次使用前是否手动安装固件?

    [/报价]

    固件旨在加载到 SPI 闪存上、这样就可以在复位时加载它。 我不相信 TUSB9261 预先刷写了、但我可以尝试确认。

    [报价 userid=“651084" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540245/tusb9261-q1-support-request-for-tusb9261ipapq1-usb-3-0-to-sata-bridge-ssd-not-detected-on-custom-board/5926138

    如果需要手动刷写、请分享以下信息:

    1. 。 固件映像 (最新稳定版本)

    2. 。 刷写指南或程序

    3. 任何必需的工具或实用程序。

    [/报价]

    我们的闪光灯和指南可在下面链接的 TUSB9261 网页上找到。 此外、您还可以在 TI.com 上申请固件的源代码

    https://www.ti.com/product/TUSB9261

    https://www.ti.com/product/TUSB9261-Q1

    此外、我已接受您朋友在 E2E 上的申请—请在方便时随时分享 EVM 设计文件。

    现在发送相关文件、请随时将您的原理图与我们的 EVM 设计进行比较、看看是否有任何重大差异。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的及时响应和支持。

    您能否请尽早分享更新后的 EVM 设计文件? 我们希望将它们与定制原理图进行比较、以确保兼容性并找出任何关键差异。

    此外、我们希望您确认固件是否已从出厂预加载到 TUSB9261IPAPQ1 中。 如果不是、请提供最新的稳定固件映像以及将其加载到器件所需的刷写指南或文档。

    具体而言、我们希望您在以下方面提供支持:

    1. 固件刷写方法 :

      • 无论是通过 USB 还是 SPI 刷写。

      • 如果可以进行 USB 刷写、请详细介绍必须将哪些 TUSB9261 线路(例如 USB_VBUS、USB_DM、USB_DP、GND)连接到 Windows PC 才能正确检测和刷写。

    2. 工具和实用程序 :

      • 任何必需的刷写工具(如 FlashBurner)和实用程序。

      • 分步刷写说明、与我之前分享的原理图理想一致。

    我们期待您的指导、并感谢您的持续帮助。

    此致、
    Pritam Strichandan Sahoo


    我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Ryan 目前不在办公室、将于 7 月 24 日返回。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Vishesh、

    感谢您的更新。 Ryan 回来后、我将跟他联系。

    此致、
    Pritam Strichandan Sahoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritam:

    您能尽早分享更新后的 EVM 设计文件吗? 我们希望将它们与我们的定制原理图进行比较、以确保兼容性并识别任何关键差异。

    我为您提供的 EVM 文件是我们拥有的最新文件。 这些文件对于我们使用的 EVM 仍然有效。

    此外、如果您确认是否已从出厂将固件预加载到 TUSB9261IPAPQ1 中、我们将不胜感激。 如果不是、请提供最新的稳定固件映像以及将其加载到器件所需的闪烁指南或文档。

    建议在复位时使用 SPI 闪存将固件刷写到 TUSB9261-Q1 中、这与我们在 EVM 上使用的闪存一致。 设备网站上的固件和闪存刻录机是我们的最新更新、但您也可以请求源代码来创建您自己的固件:

    [报价 userid=“651084" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540245/tusb9261-q1-support-request-for-tusb9261ipapq1-usb-3-0-to-sata-bridge-ssd-not-detected-on-custom-board/5934241

    固件刷写方法 :

    • 无论是通过 USB 还是 SPI 刷写。

    • 如果可以进行 USB 刷写、请详细介绍必须将哪些 TUSB9261 线路(例如 USB_VBUS、USB_DM、USB_DP、GND)连接到 Windows PC 才能正确检测和刷写。

    [/报价]

    TUSB9261/SPI 器件将通过 USB 电缆连接到 TUSB9261 电路板与 Windows PC、在此过程中、USB 连接将用于让 TUSB9261 使用正确的固件刷写 SPI 闪存。 任何 USB2/USB3 电缆都应该适合。

    逐步刷写说明、与我之前分享的原理图理想一致。

    可在以下位置找到 Flashburner 指南: https://www.ti.com/lit/ug/sllu125d/sllu125d.pdf?ts Flashburner=1753209986213&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTUSB9261

    您的原理图:

    我们通常推荐 40MHz 晶体、但我认为 25MHz 晶体也应该可以。  

    但是、我们建议不要将 VSSOSC 或 XO/XI 引脚连接到 PCB 接地端。 XI/XO 引脚应连接到 VSSOSC、如数据表上方所示。

    对于 RX 通道、可以移除这些 100nF 电容器。 对于 USB3 连接中的 RX 通道、我们建议将这些引脚连接到 330nF 电容器或者根本没有电容器。

    我认为您发送的有关 EVM 的所有其他注释都没问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的详细回答以及有关晶体和 RX 通道建议的实用见解。

    在查看我们的当前原理图时、我们谨通知您这一点 未配置外部 SPI 闪存 连接到定制电路板上的 TUSB9261IPAPQ1。

    我们的问题:

    1. 是否仅可以通过 USB 刷写固件 ,没有填充 SPI 闪存,用于初始测试和开发?

    2. IF 支持仅 USB 刷写 、请提供 确切的硬件连接要求 以便在 Windows PC 上正确进行 USB 检测?

    我们尝试通过 USB 将 TUSB9261 电路板连接到 Windows PC、但遗憾的是 未检测到设备 实现这一点。 这就是为什么我们请求您提供支持以确定是否有任何问题 硬件级更改或条件 需要在没有 SPI 闪存的情况下启用 USB 检测和刷写。

    我们非常感谢您的指导、便于我们继续进行固件编程和启动。

    期待您的支持。

    此致、
    Pritam Strichandan Sahoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritam:

    您能否确认 TUSB9261 是否完全通电、即 E 任何正在消耗的电流或任何 USB 线路上的活动?  

    USB_VBUS 处的电压是多少?

    [报价 userid=“651084" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540245/tusb9261-q1-support-request-for-tusb9261ipapq1-usb-3-0-to-sata-bridge-ssd-not-detected-on-custom-board/5969060 是否仅可以通过 USB 刷写固件 在没有填充 SPI 闪存的情况下、用于初始测试和开发?

    是的、您可以通过 USB 刷写固件、但每次 TUSB9261 复位时、您都必须刷写固件、因为在没有 SPI 闪存的情况下它不会保留固件。

    如果 支持仅 USB 刷写 、请提供 确切的硬件连接要求 为了在 Windows PC 上正确进行 USB 检测?

    要通过 USB 连接 PC、只需使用 TUSB9261 和器件的 USB 线路将主机 PC 与电路板之间进行 USB 连接。 然后、闪存燃烧器工具应该能够检测 TUSB9261。

    如果可能、您能否发送系统的完整原理图?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    根据要求、从我们的电路板进行测量:

    • USB_VBUS: 5.0V

    • USB_DM/USB_DP: 条件 2.7V 至 3.5V

    • IC 电流消耗: 112mA

    • 阻抗: 好的

    • 25MHz 时钟/频率: 好的

    关于完整的原理图 — 我们无法分享完整的原理图,因为它是机密信息。

    请您确认是否有 其他调试步骤或检查 我们应该执行以下操作以确保 TUSB9261 上电并成功通过 USB 被 Windows PC 检测到。

    谢谢、
    Pritam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritam:

    [报价 userid=“651084" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540245/tusb9261-q1-support-request-for-tusb9261ipapq1-usb-3-0-to-sata-bridge-ssd-not-detected-on-custom-board/5971172 USB_DM/USB_DP: 条件 2.7V 至 3.5V [/报价]

    您能否监测这些线路并查看是否有任何活动? 还是只上拉一行? 听起来它没有建立任何 HS 连接。

    您是否能够监控 TUSB9261 的 GPIO 引脚并查看这里的引脚是否有任何活动?

    [报价 userid=“651084" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540245/tusb9261-q1-support-request-for-tusb9261ipapq1-usb-3-0-to-sata-bridge-ssd-not-detected-on-custom-board/5971172 IC 电流消耗: 112mA [/报价]

    您看到哪个电源轨上有此电流? 1.1V 电源轨?

    GRSTz 引脚未置位、是否使 TUSB9261 处于复位状态正确? 我在原理图上没有看到、因此需要确认。

    谢谢、

    Ryan