This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721S-Q1:DP83TG721S-Q1

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550197/dp83tg721s-q1-dp83tg721s-q1

器件型号:DP83TG721S-Q1


工具/软件:

你好!μ s

以太网一致性测试 μ s

MDI测试异常 μ s
可以使用哪些纠正性优化解决方案?μ s

共模电感为村田模型DLW32MH101XT2L、品牌:村田、工作温度:ć–40~125°C、汽车 ć

附件有测试报告和对应的PCB、原理图 μ s

e2e.ti.com/.../DP83TG721SRHARQ1.pdfe2e.ti.com/.../PHY-PCB-LAOUT.xlsxe2e.ti.com/.../1000Base_2D00_T1_5F00_PMA_5F00_TestData_5F00_20250802.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:

    我知道您在模式转换和回波损耗测试中看到了故障。 我会检查一下布局、

    请与我共享您测试设置的图像。 这是进一步调试所必需的。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附件是有测试报告的、请你再次看看、如果没有我现在上传的实际测试的环境和结果 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:

    您能否在未连接 PHY 板的情况下执行此测试? 这将评估 SMA 电缆和适配器板的性能以及 VNA 校准。 PHY 板可能不是问题、而是设置(适配器板,SMA 电缆)或 VNA 校准。

    谢谢、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试环境我看么有问题、这个是没有外接测试设备的数据、μ s
    请帮忙看看有无实质性的解决方案、比如在测试这个项目中可以关闭哪些功能模块来改善这个测试数据、比如唤醒功能模式不要、TC10 等这些模块功能是否有影响

    当前我们这样沟通的效率太低了、希望有个很好的实质性的解决方案给我们去验证下、谢谢!μ s

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:

    执行此测试时、请确保 PHY 未发送(器件处于从模式)。 可通过引导加载程序或寄存器写入 (0x1834 = 0x8001) 将至器件置于从模式。 还请禁用 TC10 唤醒脉冲 (0x18B = 151B)。 请告诉我这是否会产生影响。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当前做了开启关闭没有什么差异、是否还有其他的优化整改方案、请麻烦告知下、软件有无什么寄存器可以配置改善此现象 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:

    模式转换测试主要基于 MDI 布线的电路板布局布线。 软件将无法产生影响。  

    在电路板布局布线上、您能否验证:

    1. 在整个 MDI 布线长度上保持恒定的 100 欧姆阻抗
    2. P 和 N 布线之间的间距恒定。
    3. P 和 N 布线的长度匹配
    4. P 和 N 布线是对称的  
    5. MDI 布线上方和下方的实心连续接地层。

    我认为第 1 层接地平面并非在 P 和 N 布线周围对称放置。 这不是模式转换测试的理想选择、可能会导致出现故障。  

    为了测试电路板布局布线、您是否可以执行以下实验。 从电路板上拆焊 PHY、并在 P 和 N 布线上填充 100 Ω 电阻器。 能否请您分享这个实验的结果。

    谢谢、

    David