This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551730/lsf0102-lsf0102

部件号:LSF0102


工具/软件:

尊敬的团队:

我将使用器件 LSF0102DQER 进行 UART 接口的双向使用。

这是参考原理图。

我想知道该电路必须使用 PU 电阻器。

请提供您的意见。

谢谢

Manikandan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan、

    UART 是一种推挽协议、这意味着您需要在输出端使用上拉电阻器、否则 LSF0102 将充当开漏转换器。

    由于 UART 具有 Tx 和 Rx 信号、我建议使用 TXU0202 等器件。 无需对这个电平转换器使用上拉电阻器。

    此致、

    Josh