This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:5V IO

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551163/dp83848q-q1-5v-io

器件型号:DP83848Q-Q1


工具/软件:

您好团队:

我们将 DP83848Q 用于 100Base-TX PHY 应用、但其 IO 电压为 3.3V。

是否有任何带有 5V IO 的汽车级 100Base-TX PHY?

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    您指的是 MAC 接口吗? 您展示的图片是看起来标称值为 3.3V 的电源电压、其中显示需要 5V I/O?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    以下各项均从最新的 DP83848Q-Q1 数据表中提取。

     

     

    是的、 PHY 芯片的 MAC 接口(我们的应用是 RMII)只能支持 3.3V 电压、但我们 UP 的 MAC 接口是 5V、因此无法直接连接。

    我的问题是:TI 是否有具有 5V MAC 接口的类似 PHY? 我们可以应用 DP83848Q-Q1。

    BR

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    我们没有支持 5V MAC I/O 的 PHY 您能提供 MAC 数据表吗? 我从初始问题中看不出有 5V I/O 要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    由于 MDIO 没有 MCU IO 资源、因此客户想知道是否 可以使 MDIO 悬空并且不配置寄存器、所有寄存器都将保留为默认值、有什么影响?

    谢谢

    BR

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您可以将 MDIO 保持悬空、并使用搭接配置器件。 影响是您无寄存器访问权限。

    此致、

    Shane