This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:-

Guru**** 3012010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552606/am26ls32a--

器件型号:AM26LS32A


工具/软件:

您好:

我使用的是 TI RS422 接收器 (AM26LS32AIDR)、需要偏置输入电阻器、使输出在失效防护条件下始终保持低电平。 在失效防护条件下、我永远不想看到高电平输出。 我阅读了以下 TI 应用手册。 如果我正确理解这一点、我需要有|Vb|>|Va|并且有足够的差分电压超过接收器的 VIT。

https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf 

对于以下一组电阻器(请参阅随附的原理图)

R1= 560 Ω

R2 = 620 Ω

R3(端接)= 100 Ω

 数学计算

 Vb = 2.58V

VA = 2.19V

VB-Va= 0.39V(超出+/–200mV 未定义区域)

我发现 R1 和 R2 最好使用相同的值来保持线路平衡、但问题是我无法实现|Vb|>|Va|。

 您认为我这里是否介绍了所有基础知识、以便在失效防护模式下保证低输出值?

 非常感谢您的支持

光线

e2e.ti.com/.../AM26LS32AIDR_5F00_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    器件本身有一些内部电阻、如果您愿意、可以将这些电阻包含在仿真中。 图 7-5. 外部电阻器比内部电阻器小得多、因此我只会忽略它们。  

    Vb-va= 0.39V(超出了+/–200mV 的未定义区域)
    但问题是我无法实现|Vb|>|Va|。

    确实满足要求。

    使用您的值、Vb-VA =–390mV、小于–200mV (Vth-)。如果我们使用此处的最小值、您可以得到大约 190mV 的噪声容限。

    随着迟滞、该值变为 240mV。 在大多数系统中、这足以提供失效防护、从而确保 1Y 在开路状态下输出逻辑低电平。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    非常感谢您的及时答复。 几个后续问题:

    (1) 我看到数据表中的内部电阻规定为 15K Ω(典型值)。 这听起来对您来说是正确的吗? 我猜的 A 输入和 B 输入端是 15K 吗?

    (2) 我对您所说的不在仿真中包括外部电阻器有点困惑、但这样不会给我所需的失调电压吗?

    (我不是在对电路进行仿真,而是仅计算偏置电阻值)。

    (3) 听起来、对于这些电阻值、我能够在开路条件下确保逻辑低电平输出、但这些偏置电阻的值不相等的概念如何? 这会造成任何不平衡的问题吗?

     

    此致、

    光线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (1) 我看到数据表中的内部电阻标称值为 15K Ω(典型值)。 这听起来对您来说是正确的吗? 我猜的 A 和 B 输入端是 15K 吗?

    这是规定的共模范围内的漏电流。 您可以选择将其建模为最坏的情况。

    [引述 userid=“342578" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552606/am26ls32a--/5975710 ](2) 我对您所说的不在仿真中包含外部电阻器的内容有点困惑、但这样不会给我带来所需的失调电压吗?

    相反、不包括内部寄存器(我说的是忽略内部泄漏)。 560 欧姆<< 100k 欧姆 eq 电阻基本上是 560 欧姆所以 100k 是无关的。  

    [报价 userid=“342578" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552606/am26ls32a--/5975710 ](我不是对电路进行仿真,而是仅计算偏置电阻值)。

    抱歉、我假设您的电路来自仿真工具。

    以下示例、其中使用具有最坏 GND 偏移条件的 12k 内部时对 100 欧姆两端的偏置电压没有太大影响。 在这种情况下、您仍然有很大的抗噪声裕度。  

    下面是 VOC 为 2.38V 的基本情况

    [引用 userid=“342578" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552606/am26ls32a--/5975710 “](3) 听起来使用这些电阻器的值、我将能够在开路条件下确保逻辑低电平输出、但这些偏置电阻器的值不相等的概念呢? 这会造成任何不平衡的问题吗?

    从技术上讲、您会产生比不使用外部偏置的人更强的偏置电压、因此 VOC 实际上将更加稳定。 如果您担心这一点、那么使用带有滤波电容器的分裂端接将为交流频率提供更稳定的 VOC。 您还可以添加共模扼流圈来进一步稳定 VOC。 最后、为确保 VOC 增量不会发射过多、请使用屏蔽双绞线电缆。 不过、我想您可能过于思考、除非绝对需要通过某种 EMI 合规性测试。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    非常感谢。 您提供了很大的帮助。 看起来使用所选的电阻器时、我有足够的裕量来满足开路条件下输出端处于逻辑低电平的要求。 我现在继续、关闭此案例。

    再见。

    光线