This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:唤醒时的浪涌电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552848/tcan4550-q1-inrush-current-on-wake-up

器件型号:TCAN4550-Q1
主题:TCAN4550 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们的板上有 3 个 TCAN4550 单元。

唤醒后、我们会看到 928mA 的浪涌电流如下所示:

CH1:VIN 为 12V。

Ch4:当前属性

当我们移除一个 TCAN 器件(我们剩下 2 个连接的器件)时、浪涌电流会降低至 692mA。

这意味着一个 TCAN 器件具有 236mA 的浪涌电流。  

连接了我们的原理图。

您能否建议您是否熟悉 TCAN 器件的此类浪涌电流?

请注意、我们还 在没有任何 TCAN 设计的情况下测量了进入电路板的浪涌电流、得到了 320mA 峰值。

~还确认每个 TCAN 器件都具有 Δ I 200mA 的浪涌电流

   

谢谢、

Zion。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zion:

    我们没有任何浪涌电流规格、但这通常是由于充电电容造成的。 TCAN4550 具有集成式 5V LDO 和需要充电的输出电容、这会在启动时吸收一些电流。

    此致、

    Jonathan