This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:暗电流

Guru**** 3011540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552889/tcan1463-q1-dark-current

器件型号:TCAN1463-Q1


工具/软件:

你好、我是京信的崔贤真。 



请检查 Vdd = 0V / Vbat = 7~18 V 时的潜在暗电流。(请检查每个 Vbat 电压范围。)

*TCAN1463DRQ1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Choi、

    有关所有可用电流值、请参阅我们数据表中的电源特性页面:

    如果需要超出典型电压电源电平的电流值、请在您的特定系统中执行这些测试。 遗憾的是、我们没有用于测试每个单独电源配置的带宽。  

    此致、

    Ethan