This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT250:无 LVDS 端接

Guru**** 3012590 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551474/sn65lvdt250-no-lvds-termination

器件型号:SN65LVDT250


工具/软件:

我们设计了一个使用 SN65LVDT250 LVDS 缓冲器的电路板。 遗憾的是、远端接收器错误地没有端接电阻器(缺少 100 Ω 电阻器)。 没有端接电阻器会产生什么影响? 我知道这会影响信号完整性、并且会 因互连而异。 SN65LVDT250 是否仍然正常工作并正确驱动其输出? 我假设输出将是轨到轨输出、而不是 350mV、它应该是正确的。 这是正确的吗? 我还假设我们需要以低得多的速度运行接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David:

     您是指  SN65LVDT250 的输入还是输出 ?  SN65LVDT250 输入端有 110 Ω 端接。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LVDT250 的输出。 我们将此输出连接到没有内置终端的下游缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David:

      如果 LVDS 输入端没有 100 Ω 端接、则传输线路阻抗将不匹配、从而导致信号完整性问题。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我知道信号完整性会是一个问题。 我想详细了解 SN65LVDT250 的功能以及无端接的输出电压。 SN65LVDT250 在没有端接的情况下是否仍输出 350mV 电压、或者它是否会摆动到轨 (3.3V 至 GND)? 可能在没有端接电阻器的情况下输出电压未定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    深入研究一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们以前没有测试过这种行为、因此我们没有任何具体数据来支持索赔。

    LVDS 输出电路是一款恒流模式驱动器、这意味着必须具有输出阻抗才能正常运行。 假设输出阻抗为开路、则摆幅很可能在轨到轨之间。 这还将取决于信号的共模。 很可能会出现一些波形削波和主要反射。

    正如我提到的、我们之前尚未对其进行测试、因为 LVDS 被定义为需要耦合输出阻抗。  这种估计就是我们在这里所能提供的。