工具/软件:
我们设计了一个使用 SN65LVDT250 LVDS 缓冲器的电路板。 遗憾的是、远端接收器错误地没有端接电阻器(缺少 100 Ω 电阻器)。 没有端接电阻器会产生什么影响? 我知道这会影响信号完整性、并且会 因互连而异。 SN65LVDT250 是否仍然正常工作并正确驱动其输出? 我假设输出将是轨到轨输出、而不是 350mV、它应该是正确的。 这是正确的吗? 我还假设我们需要以低得多的速度运行接口?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们设计了一个使用 SN65LVDT250 LVDS 缓冲器的电路板。 遗憾的是、远端接收器错误地没有端接电阻器(缺少 100 Ω 电阻器)。 没有端接电阻器会产生什么影响? 我知道这会影响信号完整性、并且会 因互连而异。 SN65LVDT250 是否仍然正常工作并正确驱动其输出? 我假设输出将是轨到轨输出、而不是 350mV、它应该是正确的。 这是正确的吗? 我还假设我们需要以低得多的速度运行接口?
您好、David:
我们以前没有测试过这种行为、因此我们没有任何具体数据来支持索赔。
LVDS 输出电路是一款恒流模式驱动器、这意味着必须具有输出阻抗才能正常运行。 假设输出阻抗为开路、则摆幅很可能在轨到轨之间。 这还将取决于信号的共模。 很可能会出现一些波形削波和主要反射。
正如我提到的、我们之前尚未对其进行测试、因为 LVDS 被定义为需要耦合输出阻抗。 这种估计就是我们在这里所能提供的。